Presse
Résultats :
Un nouveau Responsable RH, Affaires Juridiques et Conformité pour NSK Europe
(2024-11-11)
Johannes Bornmueller est le nouveau Responsable RH, Affaires Juridiques et Compliance de NSK, l'un des leaders mondiaux de technologies de mouvement et de contrôle.
Medica 2024 : les robots NSK simplifient le travail des agents hospitaliers
(2024-10-28)
NSK présentera au salon Medica 2024, du 11 au 14 novembre à Düsseldorf, (Allemagne), ses dernières avancées en solutions robotiques pour faciliter la vie des professionnels de santé. Un robot motorisé d'aide au brancardage, une première en Europe, constituera la pièce maîtresse de l'exposition
NSK investit dans le groupe CHITOSE pour renforcer la co-création d’entreprises dans le domaine de la bioéconomie
(2024-10-22)
NSK, l'un des principaux spécialistes mondiaux du roulement, systèmes linéaires et vis à billes, investit 500 millions de yens (environ 3,1 millions € selon taux de change applicable en septembre 2024) dans le groupe CHITOSE, une famille d'entreprises de biotechnologie à la pointe de la bioéconomie ...
Un fabricant d’éoliennes choisit les nouveaux roulements à rouleaux coniques à forte capacité de charge NSK
(2024-09-30)
Un important fabricant européen d'éoliennes utilisera les roulements à rouleaux coniques à forte capacité de charge de NSK dans les multiplicateurs de ses éoliennes offshore de 15 MW.
Rayon d’action accru des avions eVTOL grâce au nouveau roulement NSK
(2024-09-16)
NSK a lancé un nouveau roulement de générateur à turbine à gaz spécialement conçu pour les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), y compris les gros drones
NSK : des avancées en matière de capacités de charges dynamiques
(2024-09-09)
NSK a introduit en première mondiale une nouvelle méthode de prédiction précise de la durée de vie des roulements en fonction de leur taille et de la quantité d'inclusions non métalliques présentes dans l'acier dans lequel ils sont fabriqués.
NSK ouvre un nouveau bureau en Roumanie
(2024-09-02)
NSK Europe a le plaisir d'annoncer la création d'une filiale à Ploiesti (Roumanie). Le nouveau bureau, établi dans le cadre du plan d'expansion géographique de NSK Europe, sera pleinement opérationnel d'ici fin septembre 2024.
NSK lance un nouveau roulement pour servomoteurs à faibles émissions de particules
(2024-08-27)
NSK lance un roulement haute performance pour servomoteurs qui réduit les émissions de particules de graisse et d'huile. Ce développement révolutionnaire contribuera au fonctionnement stable des machines industrielles vitales comme les robots.
De nouveaux propriétaires pour Neuweg Fertigung GmbH
(2024-08-01)
NSK a annoncé la vente de Neuweg Fertigung GmbH, sa filiale allemande basée à Munderkingen (Allemagne), à l'investisseur britannique Stephen Lord et aux employés actuels Willi Castro Santanella et Dominik Szell. La vente prendra effet le 1er septembre 2024.
Meilleurs résultats d'usinage grâce aux solutions NSK
(2024-07-08)
NSK Europe, leader mondial des systèmes de contrôle de mouvement, mettra à profit le prochain salon international du travail des métaux AMB 2024 de Stuttgart (10-14 septembre) pour braquer les projecteurs sur ses dernières solutions pour machines-outils.
Avec NSK, l'industrie ferroviaire européenne passe à la vitesse supérieure au salon InnoTrans 2024
(2024-07-02)
NSK profitera de l’édition 2024 du Salon international de la technique des transports et de la mobilité InnoTrans (du 24 au 27 septembre à Berlin) pour montrer comment, grâce à ses innovations en matière de roulements, l'industrie ferroviaire européenne est à même de suivre le rythme des demandes ...
Nouvelle installation de coupe réduisant les délais de livraison
(2024-04-22)
Les utilisateurs européens de guidages linéaires NSK leaders du secteur bénéficient désormais de la nouvelle installation de coupe de pointe de NSK aux Pays-Bas.
Développement conjoint de NSK d’une main robotique personnalisable
(2024-03-25)
NSK et le Centre aérospatial allemand développent un système de main robotique susceptible d’automatiser les tâches manuelles, en particulier dans le secteur des services.
NSK développe un outil de diagnostic de la dégradation des graisses utilisable sur site
(2024-03-11)
Première mondiale pour NSK : une méthode rapide et précise de diagnostic de la durée de vie résiduelle de la graisse lubrifiante. L'entreprise fournira la solution sous forme d'application mobile.
Trois distinctions prestigieuses pour NSK
(2024-02-26)
NSK, leader mondial des roulements et des solutions de mouvement linéaire, a terminé l'année 2023 en célébrant trois distinctions notables qui reflètent ses prouesses dans un certain nombre de domaines clés, notamment la réalisation technique, l'ESG (Environnement, Social et Gouvernance) ainsi que ...
Les machines de moulage par injection électrique bénéficient des nouvelles vis à billes NSK
(2024-02-12)
NSK présente sa série avancée HTF-SRM, une version haute vitesse et résistante à la chaleur de ses vis à billes destinées aux applications d'entraînement à forte charge.
NSK développe Active Caster destinée aux robots de service
(2024-01-15)
Dans le cadre d'une initiative visant à introduire les robots opérant côte à côte avec les humains dans un nombre croissant de lieux de travail, une équipe d'ingénieurs experts en développement du leader mondial du contrôle de mouvement NSK a trouvé une nouvelle façon d'améliorer la mobilité des ...
Première mondiale : l’inspection par ultrasons pour prévoir la durée de vie des roulements
(2024-01-08)
Après des années de recherche et de développement, NSK révise la charge dynamique de base de nombreux roulements en doublant la durée de vie en fatigue (sans changement de conception ou de matériaux).
Partager