La gamme de Produits NSK
La semaine dernière, nous vous avons envoyé un email détaillant certains des secteurs pour lesquels NSK fournit des produits. Cette semaine, nous souhaitons nous pencher de plus près sur certains de ces produits. Depuis notre fondation il y a bien plus d’un siècle, nous avons bâti une riche histoire d'excellence en ingénierie, reflétée dans la vaste gamme de composants que nous fabriquons aujourd'hui...
Roulements
At the heart of NSK’s product portfolio lies our range of bearings. We provide many different types, all tailored to different environments, conditions and applications.
Roulements à Billes à Contact Angulaire
Ce qui distingue les roulements à billes à contact angulaire, c’est leur angle de contact qui leur permet de supporter des charges axiales importantes dans une direction tout en supportant des charges radiales. NSK propose ces roulements dans diverses configurations, y compris à rangée simple et à double rangées, offrant ainsi des performances supérieures dans les applications à grande vitesse, comme les broches d'outils de machine et les moteurs automobiles.
Roulements à Rouleaux Cylindriques
Comme son nom l'indique, les roulements à rouleaux cylindriques contiennent des rouleaux plutôt que des billes. Les rouleaux offrent une plus grande surface de contact, ce qui permet aux roulements de supporter des charges beaucoup plus lourdes.
Les roulements à rouleaux cylindriques NSK sont utilisés dans des applications exigeantes telles que les machines lourdes, les transmissions automobiles et les chemins de fer, où la capacité de charge élevée et la rigidité sont essentielles.
Roulements à Rouleaux Sphériques
Les roulements à rouleaux sphériques possèdent une surface de contact encore plus grande que leurs homologues cylindriques, leurs rouleaux en forme de baril leur permettant de supporter des charges encore plus lourdes. L’offre NSK est idéale pour les équipements soumis à de lourdes charges radiales, des charges importantes et des charges d'impact.
Parmi les exemples figurent les équipements miniers, les boîtes de vitesses, les préchauffeurs d’air, les extrudeuses, les séparateurs centrifuges et les machines des secteurs de la construction, de la sidérurgie et de la fabrication de papier.
Roulements de Super Précision
Fabriqués à Newark, en Angleterre, les roulements de super précision NSK offrent une amélioration des performances grâce à des matériaux spécialisés et une précision de fabrication accrue.
Ces améliorations apportent divers avantages, notamment une durée de vie plus longue, des vitesses plus élevées, une meilleure précision des équipements, et bien plus encore. Les roulements de super précision sont disponibles sous forme de roulements à billes, roulements à rouleaux et roulements de support de vis à billes, chacun offrant des avantages uniques pour certaines applications.
Paliers auto aligneurs
NSK propose une large gamme paliers, y compris la gamme RHP Self-Lube auto-lubrifiés. Cette gamme comprend Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube et Molded-Oil.
Chaque palier est composée de deux composants de base : le corps et le roulement, et il se compose d’un roulement à billes à rangée simple rangé avec un diamètre extérieur sphérique et une bague intérieure prolongée montée dans un bloc palier ou un boîtier à bride.
Cette liste est loin d’être exhaustive, alors si vous voulez en savoir plus sur les roulements à billes auto-alignants, les roulements à rouleaux coniques, les palier ou bien d’autres, n’hésitez pas à consulter la section Produits du site NSK Europe.
Mouvement Linéaire
En plus de sa vaste gamme de roulements, NSK propose également une variété de produits de mouvement linéaire essentiels pour les applications nécessitant un mouvement linéaire précis.
Cela inclut des systèmes de mouvement linéaire tels que des guidages linéaires, des vis à billes et des actionneurs linéaires.
NSK est en fait le plus grand fabricant mondial de vis à billes rectifiées, avec nos composants présents dans des machines-outils, des machines de moulage par injection et des machines générales, ainsi que dans des environnements spéciaux comme les équipements de production de semi-conducteurs et de LCD.
Produits Automobiles
NSK joue un rôle clé dans l’industrie automobile, fournissant une gamme de produits pour les clients OEM et du marché rechange.
Cela comprend des pièces de moteur, des roulements de moyeu de roue et des butées d'embrayage, tous conçus pour améliorer à la fois les performances et la sécurité des véhicules.
À mesure que l’industrie évolue vers l’électrification, nous sommes également à l’avant-garde du développement de solutions répondant aux besoins des véhicules électriques et hybrides, contribuant ainsi à un avenir automobile durable.
Partager