Close iup image of CNC machine tool ast 1600x200 dimensions.

NSK sauve des broches défectueuses de la mise au rebut


Les roulements sont souvent considérés, en particulier par les personnes qui ne les comprennent pas très bien, comme de simples composants petits et peu complexes. En réalité, ils sont absolument indispensables à de nombreuses applications extrêmement complexes et précises. Lorsqu’un problème survient avec un roulement, il peut compromettre l’ensemble des activités d’une entreprise. De même, le choix du bon roulement peut faciliter considérablement toutes vos activités. Cela peut être vrai même lorsque quelque chose ne va pas ailleurs...



Par exemple, nous avons travaillé avec un fabricant de machines-outils qui avait produit 25 arbres de broche principale avec des tolérances erronées. Étant donné que les tolérances étaient incorrectes, le fabricant avait du mal à trouver des roulements adaptés à ces dimensions non standard. Il s’adressa alors à NSK pour savoir si nous pouvions l’aider.

Notre équipe d’ingénieurs hautement qualifiés analysa l’ensemble de l’application et proposa à l’entreprise d’adopter des roulements avec une tolérance d’alésage spéciale. Plus précisément, nous avons suggéré au client d’utiliser nos roulements à billes à contact oblique de Super Précision, qui lui permettaient d’utiliser ses arbres de broche autrement défectueux.

Quelles que soient les tolérances d’alésage, les roulements à billes à contact oblique de Super Précision de NSK se caractérisent par leur grande précision, leur longue durée de vie et leur conception entièrement optimisée, grâce à la simulation par des moyens informatiques de l’augmentation de température résultant du patinage des billes. En outre, leur fonctionnement est plus silencieux que les autres solutions, et ils sont disponibles dans une variété de matériaux de cage et avec des joints en option aux dimensions ISO.


"Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour relever le défi et fournir à la fois un produit qui répond à leurs besoins et une assistance continue, afin de nous assurer que ce produit est aussi durable et fiable que possible"

Andy Kemble, Chef de produit Roulements de Super Précision


L’entreprise adopta nos roulements avec soulagement et constata rapidement que les paramètres cibles de la broche étaient respectés. En conséquence, l’entreprise fut non seulement en mesure d’utiliser les arbres de broche principale aux tolérances erronées, mais elle économisa également 20 000 euros par la même occasion. Une économie considérable, cela va sans dire. 


Vous voulez en savoir plus?

Veuillez entrer votre information ci-dessous afin que nous puissions vous contacter au sujet des occasions d'en apprendre davantage sur la façon dont NSK peut réduire vos temps d'arrêt, y compris les webinaires, les bulletins d'information et les livres blancs de l'industrie.



Andy Kemble, Chef de produit Roulements de Super Précision, estime que cette victoire sur une situation qui semblait désespérée illustre parfaitement l’attitude de NSK en matière de résolution de problèmes et de service à la clientèle. « Nous travaillons avec un grand nombre de clients différents, d’une manière générale ainsi que dans le secteur spécifique des machines-outils », indique-t-il. « Chacun d’entre eux est confronté à des défis différents, parfois très particuliers. Cependant, quel que soit leur problème, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour relever le défi et fournir à la fois un produit qui répond à leurs besoins et une assistance continue, afin de nous assurer que ce produit est aussi durable et fiable que possible.

« NSK est un fabricant complet de composants pour machines-outils et nous sommes particulièrement bien placés pour répondre aux besoins de plus en plus sophistiqués de ce secteur parmi les plus exigeants. »

 


Consultez notre collection complète de produits, y compris les roulements, les composants linéaires et automobiles. Restez en mouvement tout en gardant le contrôle avec NSK aujourd'hui.