Transmission

Les transmissions (Boites de vitesses, réducteurs, multiplicateur, …) sont utilisées dans un très large éventail de domaines industriels. Grâce à l’utilisation de transmissions, une petite force de rotation (couple) peut être utilisée pour produire une force de rotation beaucoup plus grande, et inversement une vitesse de rotation lente peut être accélérée. Dans de nombreuses industries, la transmission, composant qui transmet la puissance mécanique, est une pièce essentielle de l’équipement. Ce composant multiplicateur est :
le cœur d’une éolienne
la transmission dans un véhicule automobile
le réducteur de vitesse dans une grande roue (manège)
En fournissant des roulements pour les transmissions pour assurer leur fonction la plus importante – à savoir la « rotation » –, on peut affirmer que NSK soutient le monde.
Cependant, parce qu’il existe de nombreux cas où la panne d’une transmission peut avoir des conséquences graves, une fiabilité extrêmement élevée est exigée. Naturellement, nous veillons à nous assurer que nos conceptions correspondent étroitement aux besoins des clients, et nous ne cessons de travailler à l’amélioration de la qualité de nos produits. NSK fournit des roulements qui offrent une longue durée de vie afin de réduire les coûts de maintenance de l’équipement, qui peuvent gérer des capacités de charge élevées et qui sont extrêmement fiables.
NSK continuera de rassembler ses forces dans tous les domaines. Avec les questions environnementales à l’esprit, l’entreprise poursuivra ses efforts de développement de produits afin d’offrir la prochaine génération de roulements pour des transmissions plus efficaces et avec une durée de vie plus longue.
Conditions d’opération : couples constants et vitesses variables
Les moteurs électriques et les générateurs soumettent les roulements à des contraintes totalement différentes de celles des engrenages. Chocs et variations de couple sont rares. En revanche, les variations de vitesse sont généralement un point clé à prendre en compte lors du choix des roulements.
Toutefois, les classes de performance sont variables. Sur le segment de la consommation, les moteurs électriques et les générateurs – notamment les moteurs d’entraînement des machines à laver ou des alternateurs automobiles – sont souvent logés dans des espaces réduits et sont soumis à des conditions de fonctionnement plutôt constantes. Les moteurs et générateurs à densité de puissance plus élevée sont généralement utilisés sur des installations industrielles ou pour générer du courant électrique, des applications fréquemment sujettes à des variations de charges considérables.
Les roulements d’arbre de transmission des moteurs électriques et des générateurs doivent souvent être isolés des logements afin d’empêcher tout endommagement dû à la conduction électrique. À cet effet, NSK a mis au point des roulements isolés électriquement dotés d’un revêtement céramique adaptés aux conditions de fonctionnement caractéristiques de ces applications mécatroniques particulières.
NSK est en mesure de fournir le bon roulement pour tout type d’environnement opérationnel et tout type d’application, comme par exemple les roulements à billes à gorges profondes d’une compacité extrême qui assurent un fonctionnement ultrasilencieux doublé d’une sobriété énergétique, et qui ne nécessitent aucune maintenance.
Roulements isolés électriquement avec revêtement céramique
Certaines applications ont tendance à provoquer un endommagement des roulements et à entraîner leur défaillance prématurée en raison de la corrosion électrique. La corrosion électrique se manifeste par un endommagement du chemin de roulement dû à des décharges électriques survenant entre les éléments roulants et le chemin de roulement. Pour répondre à ce problème, NSK a développé un produit spécial doté d’une grande résistance d’isolement : les roulements isolés électriquement. Les bagues de ces roulements sont revêtues d’une couche de céramique d’une épaisseur précise. Ce processus fait appel à une technique de pulvérisation spécialement conçue pour assurer une parfaite liaison du revêtement à l’acier du roulement.
Nos Innovations :
Gamme HR de roulements à billes à gorges profondes
Roulements hybrides avec billes céramique


Roulements à Rouleaux Séries NSKHPS
Les séries NSKHPS sont une référence en matière de technologie du roulement, offrant de grandes vitesses et de hautes capacités de charges. >>

Roulements à Rouleaux Cylindriques à Forte Capacité de Charge
Développés pour réducteurs dans l’industrie lourde. >>

Haute Performance - Série HR
Des éléments de rouleaux plus larges augmentent la capacité de charge dynamique aidant ansi à améliorer la durée de vie de la machine. >>

Roulements à Billes à Revêtement Céramique
Idéaux pour les applications où les roulements sont exposés à la corrosion électrique et donc susceptibles d'être endommagés. >>
- Technical Tools - Bearings
- Troubleshooting
- Technical Enquiry
Partager