Image of printer during printing a document.

Équipement de bureau 

Office Equipment

NSK bénéficie de nombreuses années d’expérience dans le développement de roulements et de paliers au service des technologies de pointe utilisées dans les équipements de bureau tels que :

  • photocopieurs

  • imprimantes

  • équipements bancaires et financiers 

  • portails automatiques utilisés dans les transports

  • caisses enregistreuses

  • divers équipements utilisant des cartes

Nous exploitons pleinement nos technologies brevetées dans des domaines tels que les matériaux, la lubrification et le moulage de précision pour produire une gamme complète de produits qui répondent aux critères suivants :

  • exigences toujours plus complexes des clients

  • exigences des dernières technologies

  • besoins environnementaux 

  • contraintes des technologies économes en énergie

En particulier, une fiabilité élevée est une exigence cruciale pour les équipements bancaires et financiers. Les roulements NSK utilisés dans de tels équipements apportent une contribution forte et directe à la fiabilité des équipements.


Le plus grand ennemi de l’équipement de bureau est l’accumulation des charges électrostatiques. Une solution : l’utilisation de roulements conducteurs qui incorporent un lubrifiant conducteur fait d’un mélange de graisse et de matériau conducteur. Cependant, il est à craindre que la capacité conductrice de la graisse puisse se dégrader avec le temps, de sorte que les pièces qui doivent être très fiables nécessitent également une fonction de mise à la terre mécanique basée sur un ressort plat ou un balai.

NSK a lancé une série de roulements sans mise à la terre pour équipements de bureau en utilisant des technologies spéciales qui lui permettent de développer ses graisses en interne. En comparaison avec les produits précédents, ces roulements offrent une durée de vie conductrice considérablement prolongée. Ce développement a non seulement augmenté la durée de vie opérationnelle des produits, éliminant un dispositif de mise à la terre mécanique, mais a également permis de construire des appareils plus compacts et plus simples.