Direction Assistée Électrique

Une direction assistée électrique intelligente qui ne consomme que l’énergie nécessaire.
La direction assistée réduit le nombre de rotations du volant ainsi que l’effort requis pour se garer ou négocier les virages serrés. La plupart des systèmes conventionnels utilisent une assistance hydraulique, mais le fonctionnement permanent de la pompe hydraulique entraîne d’énormes pertes d’énergie.
Nous avons décidé d’empêcher ces pertes d’énergie et d’améliorer l’efficacité de la direction en employant la puissance électrique. Cette assistance est assurée par un moteur électrique.
Lorsque vous tournez le volant, un capteur détecte l’effort et le moteur est activé pour apporter le niveau d’assistance appropriée. Aucune énergie n’est gaspillée, le moteur électrique étant seulement activé lorsque cela est nécessaire. Vous économisez du carburant et la suppression de la pompe hydraulique libère en outre de la place. L’assistance est contrôlée par un logiciel qui permet par ailleurs d’ajouter facilement des fonctionnalités telles que la suppression des vibrations au niveau du volant.
Partager