Success Story
Industrie: Industrie Minière
Application: Roulements principaux de concasseur
Réduction des Coûts: € 1 976 160
Introduction
Un client aux Émirats arabes unis subissait des défaillances prématurées sur les principaux roulements du concasseur. Les roulements tombaient en panne tous les 12 mois, entraînant des temps d'arrêts coûteux. Lors d'une visite sur site pour évaluer les défaillances, les experts NSK découvrirent que les roulements s'usaient de façon prématurée pour plusieurs raisons: mauvaise lubrification, montage inadapté et mauvais choix dans le type de roulement (haute température). Un remplacement des roulements fur proposé par NSK. En service depuis 5 ans sans signe de dégradation, l'augmentation de la durée de vie des roulements NSK fut spectaculaire.
- Industrie Minière
- Roulements à rouleaux sphériques – Cage massive CAM
Faits marquants
- Un concasseur aux Émirats arabes unis a connu des défaillances prématurées des principaux roulements de son concasseur
- Les roulements tombaient en panne tous les 12 mois, ce qui entraînait des temps d'arrêt perturbateurs et coûteux
- Les roulements sphériques concurrents étaient défaillants en raison de plusieurs facteurs, notamment le manque de lubrification appropriée, et un mauvais montage.
- NSK et le distributeur local ont enquêté sur le montage des roulements et sur la fréquence de lubrification, qui n'étaient pas réalisés de manière adéquate.
- L'optimisation de la lubrification, la modifications du montage, la formation sur la mise en place des roulements NSK avec roulements stabilisés à 200°C.
- Le résultat est exceptionnel car le roulement fonctionne depuis 5 ans sans aucun signe de dégradation, ce qui permet au client d'économiser près de 2 millions d'euros par an.
Proposition d'optimisation
- Un concasseur aux Émirats arabes unis a connu des défaillances prématurées des principaux roulements de son concasseur
- Les roulements tombaient en panne tous les 12 mois, ce qui entraînait des temps d'arrêt perturbateurs et coûteux
- Les roulements sphériques concurrents étaient défaillants en raison de plusieurs facteurs, notamment le manque de lubrification appropriée, et un mauvais montage.
- NSK et le distributeur local ont enquêté sur le montage des roulements et sur la fréquence de lubrification, qui n'étaient pas réalisés de manière adéquate.
- L'optimisation de la lubrification, la modifications du montage, la formation sur la mise en place des roulements NSK avec roulements stabilisés à 200°C.
- Le résultat est exceptionnel car le roulement fonctionne depuis 5 ans sans aucun signe de dégradation, ce qui permet au client d'économiser près de 2 millions d'euros par an.
Caractéristiques du produit
- Un concasseur aux Émirats arabes unis a connu des défaillances prématurées des principaux roulements de son concasseur
- Les roulements tombaient en panne tous les 12 mois, ce qui entraînait des temps d'arrêt perturbateurs et coûteux
- Les roulements sphériques concurrents étaient défaillants en raison de plusieurs facteurs, notamment le manque de lubrification appropriée, et un mauvais montage.
- NSK et le distributeur local ont enquêté sur le montage des roulements et sur la fréquence de lubrification, qui n'étaient pas réalisés de manière adéquate.
- L'optimisation de la lubrification, la modifications du montage, la formation sur la mise en place des roulements NSK avec roulements stabilisés à 200°C.
- Le résultat est exceptionnel car le roulement fonctionne depuis 5 ans sans aucun signe de dégradation, ce qui permet au client d'économiser près de 2 millions d'euros par an.
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements | € 3 360 | Coûts des roulements | € 12 000 | |
Coûts d'ingénierie | € 39 600 | Coûts d'ingénierie | € 13 200 | |
Coûts de perte de production | € 2 448 000 | Coûts de perte de production | € 489 600 | |
Coût total | € 2 490 960 | € 514 800 |
Référence:SS-F-2-794
Partager