Philosophie et Réalisations / Quatre technologies de base plus une
Philosophie et réalisations

NSK travaille sans relâche à la recherche de technologies innovantes et se concentre sur l’amélioration continu de la qualité afin de contribuer à une société plus sûre et plus harmonieuse et de protéger l’environnement, conformément à sa philosophie d’entreprise. Les fondements de ces technologies reposent sur la tribologie, les matériaux, la simulation numérique et la mécatronique – les quatre technologies de base de NSK.
Vient ensuite l’ingénierie de production, une autre technologie importante et une force de NSK qui nourrit nos technologies de base.
Les technologies et les produits créés sur la base de nos quatre technologies de base, avec en plus l’ingénierie de production, contribuent à la fois au développement de l’industrie dans le monde entier et à l’amélioration du mode de vie des utilisateurs.
Nous poursuivons notre engagement dans le développement technologique avancé et dans la fourniture de produits hautement fonctionnels et de haute qualité qui continueront de répondre aux besoins du marché dans les années à venir.
Dans notre effort de contribution à une société plus sûre et plus harmonieuse et pour protéger l’environnement mondial, comme le stipule la philosophie d’entreprise de NSK, nous travaillons à déterminer avec précision les besoins des clients et de la société, afin de développer des produits et des technologies respectueux de l’environnement qui utilisent les quatre technologies de base de l’entreprise : tribologie (technologie de contrôle du frottement), matériaux, simulation numérique et mécatronique.
En développant et en mettant sur le marché de nouveaux produits sophistiqués et innovants en temps opportun, NSK contribue à créer une société plus sûre et plus harmonieuse tout en aidant à économiser l’énergie et à réduire les émissions de dioxyde de carbone.
Quatre Technologies de Base plus Une
Tribologie

Frottement à la surface des billes d’un roulement
Étude, clarification et contrôle du frottement
La tribologie est l’étude du frottement et de l’usure des surfaces de contact en mouvement relatif, telles que les pièces rotatives qui supportent d’énormes forces avec un mince film d’huile. Les conditions de fonctionnement rigoureuses sont compensées au moyen de la lubrification et des traitements de surface développés par NSK, ce qui se traduit par une performance supérieure pour les applications exigeant un faible frottement, une vitesse de rotation élevée, un fonctionnement silencieux ou une longévité accrue.
Matériaux

Roulements utilisant des céramiques et des résines
Poursuite incessante de la performance, de la durabilité et de la fiabilité
La recherche et le développement des matériaux touchent presque tous les aspects de la performance des produits. Grâce à une sélection minutieuse dans la composition des matériaux, le traitement thermique et les matériaux céramiques, NSK permet d’optimiser la performance des applications. Cela peut se traduire par des améliorations en termes de fonctionnalité, d’endurance, de fiabilité, ou encore par des avancées en matière de rentabilité et d’efficacité de la production.
Simulation numérique

Exemple d’analyse de l’écoulement de la graisse des roulements
La conception simulée dans le cyberespace pour prédire les performances
Dans le passé, la précision et la fiabilité dans le développement des produits étaient obtenues grâce à une conception basée sur l’expérience et à des périodes d’essai plus longues. La technologie de simulation de NSK permet une validation virtuelle pour accélérer la conception et la production. Cela permet également d’évaluer et d’analyser des conditions extrêmes ou des conceptions innovantes qui défient les attentes précédentes.
Mécatronique

Lanceur actif
La technologie au service des humains pour un avenir pratique, sûr et confortable
La mécatronique intègre la technologie des éléments de machine et la technologie de contrôle. La combinaison de roulements, de vis à billes et de guidages linéaires avec des moteurs, des capteurs et des ordinateurs favorise l’obtention d’une fonctionnalité mécanique supérieure avec un contrôle informatique. Cette technologie permet à une variété de machines industrielles, par exemple dans l’industrie automobile ou la biomédecine, d’offrir de nouvelles fonctionnalités et performances. Elle contribue également à une plus grande fiabilité, ainsi qu’au confort et à la sécurité dans la vie quotidienne.
Ingénierie de production

Usine de Cheonan en Corée du Sud
Donner forme à quatre technologies de base
Contribuer à la protection de l’environnement et à l’amélioration de la sûreté et de la sécurité par le biais de nos quatre technologies de base nécessite de donner vie à ces technologies. En outre, il est essentiel d’assurer une production constante de haute qualité. Nous nous attaquons à ces problèmes en appliquant l’IA à nos équipements, en utilisant l’IoT et en optimisant notre cadre de production global, tout en travaillant à la création d’usines intelligentes pour économiser l’espace et l’énergie, et réduire les besoins en main-d’œuvre.
Partager