Outils de Montage
Outils de Montage
Pourquoi le Montage et le Démontage sont-ils si Importants ?
Jusqu’à 20 % de tous les problèmes de roulements sont dus à des techniques d’assemblage défaillantes.
Les roulements constituent une composante clé de toute machine en mouvement ; ils doivent donc être manipulés avec soin afin de préserver leur plein potentiel de fonctionnement.
Les roulements doivent être correctement ajustés à la fois sur l’arbre et dans le logement. D’une manière générale, cela signifie qu’une des bagues du roulement est ajustée serrée, soit sur son arbre, soit dans son logement. Cette spécification d’ajustement est recommandée par NSK dans ses catalogues techniques. Il en ressort que le montage d’un roulement nécessite des outils spécifiques garantissant l’application des forces requises, soit directement sur la bague ajustée, soit sur les composants chauffés pour parachever l’assemblage. Toutefois, ce principe n’est pas toujours respecté, ce qui conduit alors à un endommagement du roulement au cours de l’assemblage ou lors de la dépose. Les dommages ainsi générés peuvent prendre la forme d’indentations à la surface des chemins de roulement, d’une déformation des joints, ou même de fissures des bagues du roulement. De même, les dommages causés au roulement et à ses composants adjacents au cours de la dépose peuvent se solder par une facture élevée et engendrer des problèmes lors du réassemblage futur.
Quelle que soit la nature du dommage, le fonctionnement du roulement ne sera plus compatible avec sa durée de vie nominale avec, à la clé, une défaillance prématurée de la machine et des frais de maintenance élevés.
Afin de supprimer ces problèmes, NSK propose une gamme complète d’outils spécialisés permettant le montage et la dépose des roulements sans risque d’endommagement. Cette offre est adossée à des formations NSK où sont enseignées les meilleures pratiques d’utilisation de ces outils et où les ingénieurs apprennent à développer des procédures d’assemblage sûres et efficaces.

Ajustements Serrés
Sur la plupart des roulements, la bague intérieure ou extérieure (parfois les deux) est montée sur l’arbre ou dans le logement avec un ajustement serré. Veuillez-vous reporter aux recommandations d’ajustements serrés de NSK.

Montage Incorrect
Au cours de la procédure de montage à froid des roulements, il convient de s’assurer que les forces de montage sont systématiquement appliquées sur la bague ajustée serrée. Les forces de montage ne doivent jamais être appliquées au travers des éléments roulants. Le chemin de roulement est susceptible de subir des dommages si les forces sont appliquées sur la mauvaise bague.

Montage Correct
Le risque d’endommagement des chemins de roulement peut être réduit par le recours aux outils de montage spécialement conçus par NSK. La détérioration des chemins de roulement peut être évitée grâce aux outils appropriés.
Outils Mécaniques

Kit d’Outils de Montage FTN333
Les roulements de petites et moyennes tailles sont généralement montés à froid. Le kit d’outils de montage de NSK permet un montage efficace sans risque d’endommagement.
- Compatible avec une vaste plage de tailles de roulements
- Les bagues de frappe sont fabriquées dans un matériau extrêmement résistant aux chocs
- Transmission uniforme des forces aux bagues de roulement grâce à la conception spéciale des bagues de frappe

Kit d’Extracteurs de Roulements BPN62
Ce kit d’extracteurs permet d’extraire les roulements à billes à gorges profondes simtanément sur l’arbre et le logement sans risque d’endommagement des composants adjacents.
- Démontage facile des roulements à billes logés dans des paliers borgnes
- Six jeux de bras d’extraction et deux broches
- Bras d’extraction en acier de haute qualité
Mallette de Montage FTN333 - Mallette d'Extraction BPN62

Clés de Serrage à Ergots
Spécialement conçues pour le montage et le démontage des écrous à encoches de serrage sur les assemblages d’alésages coniques et de manchons. Elles sont disponibles dans les versions standard et à impact.
- Valide pour les arbres et les manchons coniques
- Gamme d’outils de frappe avec têtes en acier forgé soudées à des manches en acier allié revêtus d’une enveloppe caoutchouc antiglisse
- Gamme d’outils de frappe avec larges têtes pour une meilleure absorption des coups violents et des forces de frappe du marteau
Outils Hydrauliques

Poussoirs, Extracteurs Hydrauliques et Décolleurs
Pour obtenir les niveaux de serrage recommandés entre le roulement et la surface de montage, il est nécessaire d’appliquer des forces élevées. Les outils hydrauliques de NSK – poussoirs, extracteurs et décolleurs remplissent cette tâche à merveille.

Écrous Hydrauliques
Les écrous hydrauliques sont la solution idéale lorsqu’il s’agit d’appliquer de manière progressive une force axiale importante sur des roulements de grandes tailles montés sur arbre ou sur manchon.
- Les écrous hydrauliques de NSK sont munis d’une jauge d’enfoncement axial brevetée pour un montage facilité
- Leviers de serrage, vis d’obturation et clés sont inclus et des tiges filetées de dégagement fournies
- Les écrous hydrauliques de NSK bénéficient d’un traitement de surface au chrome dur, une couche qui les rend robustes et qui prolonge leur durée de vie.

Pompes Hydrauliques
La gamme de pompes hydrauliques de NSK s’utilise en combinaison avec les écrous hydrauliques ou dans le contexte des conduites d’huile destinées à la dépose des roulements sur arbres coniques.
- Deux tailles disponibles selon la capacité requise
- Le kit de pompe complet inclut, outre la pompe elle-même, un flexible, un coupleur à déconnexion rapide, une jauge, une dérivation en T, une réserve d’huile ainsi qu’un coffret de rangement en métal
Chauffe-Roulements à Induction
Les chauffe-roulements NSK sont équipés de bobines à induction spéciales qui permettent de chauffer vos roulements de manière sûre et efficace jusqu’à la température optimale pour un montage à chaud facilité.
NSK propose trois gammes de chauffe-roulements

Portatifs, compacts et très légers (3,5 kg), capacité 10 kg et 1,5 kW
Petits et peu encombrants, fonctionnement silencieux et design moderne
- Inducteur conique sans aucun barreau de support requis : il suffit de positionner la pièce à travailler sur l’appareil

Une gamme de tailles permettant de couvrir des pièces à travailler d’un poids de 80 kg à 300 kg maximum
1,5 à 2,0 fois plus rapides
- Fournis avec une gamme de barreaux de support pour différentes tailles de roulements rangés directement dans l’unité de base

- Modèle monté sur le sol, capable de recevoir des pièces à travailler jusqu’à 1 200 kg
- Design convivial avec bras coulissant, facile à utiliser avec des roulements lourds dont le diamètre extérieur peut atteindre jusqu’à 1,2 m
- Unité de contrôle programmable montée à une hauteur de fonctionnement ergonomique
Chauffe Roulements IHN010
Chauffe Roulements IHN080
Appareils de Chauffage par Induction - Manuels Utilisateurs
Alignement de Courroie

Pourquoi l’Alignement d’une Courroie est-il Important
L’alignement correct des courroies de transmission est extrêmement important dans un environnement où la performance de la machine et les coûts de maintenance sont des points-clés. Le désalignement d’une poulie peut provoquer des efforts indésirables appliqués à la machine qui vont augmenter l’usure et les vibrations, causant une défaillance des roulements et donc des coûts d’arrêt de machine.

LAB-Set - la Solution NSK pour Tous Vos Besoins en Alignement de Courroie
Avec le LAB-Set, vous n’êtes jamais dans le doute de savoir si votre courroie de transmission est alignée ou pas. En utilisant les gorges en V comme référence, vous allez réaliser un alignement précis qui réduit les usures de courroies, les défaillances de roulements et les vibrations.
Le LAB-Set de NSK contient deux émetteurs laser avec cibles intégrées, cette méthode est bien plus précise qu’un simple alignement de type tête laser. Chaque émetteur est équipé d’une série de guides aimantés montés sur ressort qui maintiennent parfaitement le boîtier sur les gorges de la poulie. Cela facilite grandement la mise en place des émetteurs sur la poulie.
Quels sont les bénéfices d’un alignement de courroie précis pour vous ?
- Augmentation de la durée de vie d’un roulement
- Augmentation de la durée de vie machine, de la fiabilité et de la productivité
- Réduction de l’usure des poulies et courroies
- Réduction des arrêts non planifiés
- Réduction des coûts des pièces de rechange
- Réduction des vibrations et du bruit
Outils d'Alignement Laser - Courroie
Laser Alignment
Alignement d'Arbres
Pourquoi l’Alignement des Arbres est Important
L’alignement correct des systèmes d’entraînement par arbre est de plus en plus important dans un environnement où les performances des machines et les coûts de maintenance sont des facteurs essentiels. Le mauvais alignement peut engendrer l’application d’efforts supplémentaires sur les machines et conduire à une usure excessive ou à des vibrations causant une défaillance prématurée des roulements et, par conséquent, des arrêts de chaîne coûteux.
LAS-Set – la solution NSK à tous vos besoins d’alignement d’arbre
Le LAS-Set utilise deux faisceaux lasers faciles à monter, même à des distances importantes, et des capteurs numériques à haute résolution pour des résultats précis. De plus, l’interface intuitive qui utilise des icônes pour vous guider d’une étape à la suivante rend le processus d’alignement simple et rapide.

La technologie sans fil qui est utilisée pour associer les unités de capteurs à l’unité d’affichage permet de simplifier encore plus le processus. La connectivité sans fil permet également d’améliorer l’accès et une manipulation aisée de l’interface.
Enfin, le LAS-Set permet de transformer une tâche complexe en un processus de maintenance standard simple et facile à réaliser, avec à la clé une réduction des arrêts-machines et une augmentation de la productivité.
Quels sont les Avantages de l’Utilisation du LAS-Set NSK pour l’Alignement d’Arbre ?
- Simple à utiliser avec une interface intuitive
- Deux modules laser avec capteurs numériques
- Recommandations de tolérances intégrées
- « Pied bancal » – vérification de la stabilité du moteur sur son support
- Mesures en temps réel lors de l’ajustement avec un simple indicateur rouge/vert vous indiquant si vous êtes dans la tolérance ou non
- Résultats faciles à sauvegarder avec le connecteur USB
Resultats
- Allongement de la durée de vie des roulements
- Amélioration du temps de fonctionnement, de l’efficacité et de la productivité des machines
- Réduction de l’usure des joints et accouplements
- Réduction des arrêts de chaîne imprévus
- Réduction des coûts de remplacement des composants
- Réduction des frottements et, par conséquent, de la consommation d’énergie
- Réduction des vibrations et du bruit
Outils d´Alignement Laser - Arbre

Partager