Vis à Billes
Lorsque les Vis à Billes atteignent leur limite de fatigue de roulement, des particules commencent à se détacher de la surface des chemins de roulement et des billes. Ce phénomène est appelé « écaillage ».
Dans certains cas, ils subissent un écaillage prématuré ou une détérioration anormale qui peut provoquer une avarie de machine. La cause du problème peut être une manipulation négligente, un défaut excessif d’alignement, une lubrification insuffisante, ou un phénomène de contamination.
Parfois, les causes énumérées ci-dessus peuvent être combinées.
Il est possible de prévenir la répétition d’un même problème en effectuant un examen détaillé et complet d’un produit tombé en avarie prématurément, en étudiant la manière avec laquelle il a été manipulé, son installation, son historique de maintenance, et tout événement dont l’utilisateur peut se rappeler au sujet de l’évolution du problème.
Partager