Traces Typiques des Roulements à Billes à Gorge Profonde
(A) montre la trace de roulement la plus courante créée lors de la rotation de la bague intérieure sous l’effet d’une charge radiale uniquement.
(E) à (H) montre différentes traces de roulements qui occasionnent une réduction de la durée de vie en raison de leurs effets négatifs sur les roulements.
(C)
Rotation de la bague intérieure ou de la bague extérieure
Charge axiale dans une direction
(H)
Rotation de la bague intérieure
Aucun jeu radial interne
(Jeu de fonctionnement négatif)
Partager