Mood 3 Products

Traces Typiques des Roulements à Rouleaux

(I) montre la trace de roulement de la bague extérieure lorsqu’une charge radiale est correctement appliquée à un roulement à rouleaux cylindriques avec une charge appliquée sur la bague intérieure rotative.

(J) montre la trace de roulement en cas de flexion de l’arbre ou d’inclinaison relative entre les bagues intérieure et extérieure. Un tel défaut d’alignement occasionne l’apparition de bandes légèrement dépolies (ternes) dans le sens de la largeur. Les traces sont en diagonale au début et à la fin de la zone de charge. Pour les roulements à deux rangées de rouleaux coniques dans le cas où une charge unique est appliquée sur la bague intérieure rotative.

(K) montre la trace de roulement sur la bague extérieure sous une charge radiale.

(L) montre la trace de roulement de la bague extérieure sous une charge axiale.

En cas de défaut d’alignement entre la bague intérieure et la bague extérieure, l’application d’une charge radiale occasionne alors l’apparition de traces de roulement sur la bague extérieure, comme illustré sur (M).

(I)

Rotation de la bague intérieure
Charge radiale

(J)

Rotation de la bague intérieure
Couple
(Mauvais alignement)

(K)

Rotation de la bague intérieure
Charge radiale

(L)

Rotation de la bague intérieure
Charge axiale

(M)

Rotation de la bague intérieure
Charge radiale
Couple
(Mauvais alignement)

Téléchargements