Mood 3 Products

Écaillage

DescriptionCauses PossiblesCountre-Mesures
L’écaillage se produit lorsque de petites particules de matériau du roulement se détachent de la surface du chemin de roulement ou des éléments du roulement en raison de la fatigue par laminage, créant alors des zones à la texture grossière et rugueuse.Charge excessive, montage incorrect (mauvais alignement), couple, entrée de débris étrangers, entrée d’eau, lubrification insuffisante, jeu de roulement inapproprié, précision incorrecte de l’arbre ou du logement, rigidité inégale du logement, flexion importante de l’arbre, apparition de rouille, piqûres de corrosion, taches, indentations (effet « Brinell »)
  • Vérifier l’application du roulement et les conditions de charge
  • Améliorer la méthode de montage
  • Améliorer le dispositif d’étanchéité, protéger contre la rouille pendant les périodes de non-utilisation
  • Utiliser un lubrifiant de viscosité appropriée, améliorer la méthode de lubrification
  • Vérifier la précision de l’arbre et du logement
  • Vérifier le jeu interne du roulement

Cliquer sur une photo pour l’agrandir

Écaillage 1

Pièce : bague intérieure d’un roulement à billes à contact oblique
Symptôme : écaillage sur environ la moitié de la circonférence de la surface du chemin de roulement
Cause : lubrification insuffisante due à l’entrée de liquide de coupe à l’intérieur du roulement

Écaillage 2

Pièce : bague intérieure d’un roulement à billes à contact oblique
Symptôme : écaillage en diagonale le long du chemin de roulement
Cause : mauvais alignement entre l’arbre et le logement lors du montage

Écaillage 3

Pièce : bague intérieure d’un roulement à billes à gorge profonde
Symptôme : écaillage du chemin de roulement correspondant à l’écartement des billes
Cause : indentations causées par des chocs lors du montage

Écaillage 4

Pièce : bague intérieure d’un roulement à billes à contact oblique
Symptôme : écaillage du chemin de roulement correspondant à l’écartement des billes
Cause : indentations causées par des chocs à l’arrêt

Écaillage 5

Pièce : bague extérieure de la détérioration « Écaillage 4 »
Symptôme : écaillage de la surface du chemin de roulement correspondant à l’écartement des billes
Cause : indentations causées par des chocs à l’arrêt

Écaillage 6

Pièce : billes de la détérioration « Écaillage 4 »
Symptôme : écaillage de la surface des billes
Cause : indentations causées par des chocs à l’arrêt

Écaillage 7

Pièce : bague intérieure d’un roulement à rouleaux sphériques
Symptôme : écaillage d’un seul chemin de roulement sur toute sa circonférence
Cause : charge axiale excessive

Écaillage 8

Pièce : bague extérieure de la détérioration « Écaillage 7 »
Symptôme : écaillage d’un seul chemin de roulement sur toute sa circonférence
Cause : charge axiale excessive

Écaillage 9

Pièce : bague intérieure d’un roulement à rouleaux sphériques
Symptôme : écaillage d’une seule rangée de chemin de roulement
Cause : lubrification insuffisante

Écaillage 10

Pièce : rouleaux d’un roulement à rouleaux cylindriques
Symptôme : un écaillage prématuré se produit dans le sens axial des surfaces de roulement
Cause : rayures dues à un montage incorrect

Téléchargements