Mood 3 Products

Tache

DescriptionCauses PossiblesCountre-Mesures
Le phénomène de tache consiste en un endommagement de la surface qui se produit à partir d’une accumulation de petits grippages entre les composants du roulement, causée par la rupture du film d’huile et/ou le glissement.
Une rugosification de la surface se produit en même temps qu’un phénomène de fusion.
  • Vitesse élevée et faible charge
  • Accélération/décélération subite
  • Lubrifiant incorrect
  • Entrée d’eau
  • Améliorer la précharge

  • Améliorer le jeu de roulement

  • Utiliser un lubrifiant ayant une bonne capacité de formation du film d’huile

  • Améliorer le dispositif d’étanchéité

 

Cliquer sur une photo pour l’agrandir

Tache 1

Pièce : bague intérieure d’un roulement à rouleaux cylindriques
Symptôme : tache sur la circonférence de la surface du chemin de roulement
Cause : glissement des rouleaux dû à une quantité trop importante de graisse

Tache 2

Pièce : bague extérieure de la détérioration « Tache 1 »
Symptôme : tache sur la circonférence de la surface du chemin de roulement
Cause : glissement des rouleaux dû à une quantité trop importante de graisse

Tache 3

Pièce : bague intérieure d’un roulement à rouleaux sphériques
Symptôme : tache sur la circonférence de la surface du chemin de roulement
Cause : lubrification insuffisante

Tache 4

Pièce : bague extérieure d’un roulement à rouleaux sphériques
Symptôme : tache sur une partie de la circonférence de la surface du chemin de roulement
Cause : lubrification insuffisante

Tache 5

Pièce : bague intérieure d’un roulement à rouleaux sphériques
Symptôme : tache sur une partie de la circonférence de la surface du chemin de roulement
Cause : lubrification insuffisante

Tache 6

Pièce : bague extérieure de la détérioration « Tache 5 »
Symptôme : tache sur une partie de la circonférence de la surface du chemin de roulement
Cause : lubrification insuffisante

Smearing 7

Pièce : rouleaux convexes de la détérioration « Tache 5 »
Symptôme : tache sur les surfaces de roulement
Cause : lubrification insuffisante