Marek Bąkowski

Posizione: Senior Application Engineer
Luogo: NSK Polska Kielce, Polonia
"Quando fai parte di un team, il successo che appaga maggiormente è quello condiviso."
“Nel 1998, NSK ha esteso la propria posizione sul mercato attraverso l'acquisizione di FLT Iskra Kielce, azienda che produce cuscinetti. In quel periodo lavoravo in FLT come tecnico commerciale e, perciò, ho potuto osservare da vicino il passaggio da una realtà che serviva principalmente il mercato polacco ad una realtà internazionale con una forza lavoro enorme a livello globale. Ed ho scelto di farne parte da subito - lavoro qui da circa 13 anni.
Nella mia carriera, mi sono occupato di fasi diverse dello sviluppo di prodotto. Inizialmente, mi occupavo della manutenzione di diversi macchinari tecnici. In seguito, ho iniziato ad occuparmi della parte commerciale e di vendite. Ora occupa la posizione di Senior Application Engineer. Sono una sorta di "coach tecnico" - in altre parole, aiuto i clienti, i collaboratori ed i rivenditori autorizzati nella gestione degli aspetti tecnici. Questo significa che mi confronto con persone diverse.
Mi piace molto dedicarmi alla formazione che crea valore aggiunto ed al continuo sviluppo professionale. Quando sono entrato in NSK, avevo già terminato un corso di approfondimento in commercio estero. Da quando lavoro qui, sono riuscito a partecipare a diversi corsi dedicati alla vendita organizzati da NSK. Tutto questo mi aiuta molto nel mio lavoro.
In NSK si respira un forte spirito di squadra, che io amo. Inoltre, mi interessa molto conoscere i diversi ambiti di applicazione dei cuscinetti. Routine? Nel mio lavoro non esiste! Ogni giorno è diverso dall’altro – ci sono sempre nuove cose da fare, nuove sfide ed opportunità di incontrare persone con background culturali diversi. Davvero entusiasmante.”
Condividi