Approfondimenti Tecnici
Abbiamo richiesto ad un nostro team di ingegneri esperti di realizzare alcuni articoli tecnici per approfondire le tematiche riguardanti le prestazioni dei prodotti, le caratteristiche dei cuscinetti, i materiali, i lubrificanti, le applicazioni, i componenti e molto altro ancora.
Questi approfondimenti fanno luce su alcune delle considerazioni che devono essere fatte in fase di scelta del cuscinetto, descrivono le casistiche dei problemi e mettono in evidenza alcune delle migliorie tecniche e degli sviluppi da noi apportati.
Maggiori informazioni su Ricerca & Sviluppo - Piattaforma Tecnologica - Le Quattro Tecnologie di NSK

Acciaio inossidabile ES1 altamente resistente alla corrosione
NSK ha sviluppato i cuscinetti fabbricati con lega d'acciaio ES1 arricchita di azoto, una soluzione che supera le prestazioni delle tradizionali leghe di acciaio inossidabile in termini di resistenza alla corrosione e durata dei cuscinetti, riducendo efficacemente i costi di manutenzione e ricambi.

Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli di NSK per applicazioni industriali
Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli con nuovo design ottimizzato della gabbia e tecnologia NSK avanzata per offrire un nuovo livello di prestazioni e un'elevata capacità di carico in tutte le applicazioni. Il nuovo design migliora il bilanciamento e la resistenza della gabbia in tutte le applicazioni.

Guide Lineari DH/DS di NSK - Serie a lunga durata
La speciale tecnologia di trattamento termico di NSK raddoppia la durata rispetto ai prodotti tradizionali, assicurando l'affidabilità a lungo termine delle apparecchiature.

Stoccaggio dei cuscinetti
I cuscinetti sono prodotti avanzati e di alta qualità, che necessitano di essere maneggiati con cura. Le prestazioni dei cuscinetti avanzati sono allo stato dell‘arte e, in molti casi, questi vengono portati molti vicino ai loro limiti di funzionamento.

Tenute per cuscinetti
Le tenute per cuscinetti impediscono la fuoriuscita di lubrificante e l‘ingresso di polvere, acqua e altre sostanze dannose, ad esempio particelle metalliche.

NSK App Verify for Super Precision Bearings
L'app mobile NSK aiuta a semplificare la selezione dei cuscinetti di precisione e il processo di integrazione del design ad essa associato.
Approfondimenti Tecnici

Designazione a 27 caratteri dei Codici NSK (N27)
Identificazione della Designazione dei Codici NSK - Descrizione e significato delle codifiche più comuni ed esempi delle specifiche
Approfondimenti Tecnici

HDY2 - Cuscinetti Isolati con Rivestimento in Ceramica
Progettato per migliorare l'efficienza energetica e supportare l'espansione dei motori controllati da inverter

Trattamento acustico per i Motori Elettrici
La scelta del cuscinetto per i motori elettrici è di fondamentale importanza, soprattutto se volete garantire lunga durata e bassa rumorosità.
Approfondimenti Tecnici

Cuscinetti a basso attrito per l’industria dell’auto anche nel settore MRO
La tecnologia dei cuscinetti a basso attrito per l’industria dell’auto garantisce efficienza energetica anche al settore MRO
Approfondiment i Tecnici

Contraffazioni... Stop alle imitazioni!
Come identificare un cuscinetto NSK originale
Approfondimenti Tecnici

Motori e riduttori: aumentare la durata
I cuscinetti utilizzati negli impianti di produzione in ambienti operativi particolarmente severi devono garantire prestazioni ottimali anche in presenza di carichi pesanti e velocità elevate.
Approfondimenti Tecnici

Ridurre le rotture degli anelli interni con i cuscinetti radiali orientabili a rulli della serie TL
(Tough and Long Life) NSK è costantemente impegnata nel perfezionamento delle tecnologie per migliorare le prestazioni dei cuscinetti.
Approfondimenti Tecnici

Riconoscere la qualità delle viti a ricircolazione di sfere
Scegliere le viti a ricircolazione di sfere più indicate per un’applicazione non è affatto un’operazione semplice…. Ma è assolutamente importante fare la scelta giusta.
Approfondimenti Tecnici

Proteggere l’investimento
Procedure adeguate per ottimizzare la durata dei cuscinetti
Approfondimenti Tecnici

Acciaio speciale TF (Tough Steel) di NSK per condizioni operative estreme
Il concetto di lunga durata in ambienti operativi contaminati sviluppato da NSK è unico nel suo genere.
Approfondimenti Tecnici

Ottenere un buon accoppiamento
Il primo passo per prolungare la durata di un cuscinetto consiste nel selezionare un cuscinetto di tipo e dimensioni appropriati.
Approfondimenti Tecnici

Incompatibilità dei grassi
L’incompatibilità si verifica quando una miscela di due grassi mostra proprietà o prestazioni nettamente inferiori
Approfondimenti Tecnici

L’acciaio Ultra Clean prolunga la vita dei cuscinetti
Per produrre cuscinetti che offrano la maggiore durata e qualità possibili, NSK è da sempre all'avanguardia nello sviluppo di acciai ad alta purezza per cuscinetti volventi.
Approfondimenti Tecnici

Tenute V per prestazioni elevate senza attrito
Le tenute e gli schermi di protezione NSK proteggono l'investimento nei cuscinetti.
Approfondimenti Tecnici
Condividi