Stampa
Risultati:
NSK investe in CHITOSE Group per rafforzare la collaborazione nel settore della bioeconomia
(2024-10-22)
I nuovi cuscinetti a rulli conici ad alta capacità di carico di NSK selezionati per turbine eoliche
(2024-10-01)
Il nuovo cuscinetto di NSK per generatori con turbina a gas aumenta l’autonomia dei velivoli eVTOL
(2024-09-16)
Nuova proprietà per Neuweg Fertigung GmbH
(2024-08-01)
NSK ha annunciato la vendita di Neuweg Fertigung GmbH, il suo stabilimento tedesco con sede a Munderkingen, all’investitore britannico Stephen Lord e agli attuali dipendenti Willi Castro Santanella e Dominik Szell. La transazione sarà effettiva dal 1° settembre 2024
Lavorazioni meccaniche con risultati migliori grazie alle soluzioni di Motion Control di NSK
(2024-07-08)
NSK Europe, fra i leader mondiali nelle tecnologie per il controllo del movimento, sfrutterà l’imminente appuntamento con il salone internazionale per la lavorazione dei metalli AMB 2024 (Stoccarda, Germania, 10-14 settembre 2024) per accendere i riflettori sulle più recenti soluzioni per le ...
NSK aiuta il settore ferroviario europeo a viaggiare ad alta velocità a InnoTrans 2024
(2024-07-02)
NSK sfrutterà l’appuntamento del salone internazionale InnoTrans 2024 dedicato alletecnologie per il mondo dei trasporti (24-27 settembre a Berlino) per mostrare come le proprie innovazioni nell’ambito dei cuscinetti possano aiutare l’industria ferroviaria europea a restare al passo con le crescenti ...
Tempi di consegna ridotti per gli utilizzatori di guide NSK
(2024-04-22)
Gli utilizzatori europei di guide lineari NSK potranno beneficiare del nuovo impianto di taglio allo stato dell’arte realizzato da NSK nei Paesi Bassi.
NSK partecipa a sviluppo di una mano robotica personalizzabile
(2024-03-25)
NSK e il Centro Aerospaziale Tedesco (DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) stanno sviluppando una mano robotica che aiuterà ad automatizzare attività manuali, in particolare nell’industria dei servizi.
NSK sviluppa tecnologia per diagnosticare il degrado del grasso
(2024-03-11)
NSK sta sviluppando una novità assoluta: un metodo estremamente accurato per diagnosticare in modo rapido e preciso la vita residua del grasso lubrificante.
Tris di riconoscimenti prestigiosi per NSK | NSK
(2024-02-26)
NSK ha concluso il 2023 con un tris di premi e riconoscimenti importanti che testimoniano l’impegno crescente dell’azienda in diversi ambiti, fra cui sviluppo tecnologico, politiche ESG (Environmental, Social and Governance) e diversità ed inclusione del personale.
Electric injection moulding machines benefit from new NSK ball screws
(2024-02-12)
NSK ha presentato la serie avanzata HTF-SRM, una versione ad alta velocità resistente al calore delle sue viti a ricircolazione di sfere per applicazioni di azionamento con carichi elevati.
NSK develops Active Caster for service robot applications
(2024-01-15)
Per portare sempre più robot nei luoghi di lavoro, affiancando gli addetti nelle loro attività, un team di progettisti esperti di NSK, multinazionale specializzata in tecnologie di motion control, ha sviluppato una nuova soluzione per migliorare la mobilità dei robot collaborativi (o cobot): NSK ...
World first: ultrasonic testing provides highly accurate bearing life predictions
(2024-01-08)
Dopo anni di ricerca e sviluppo, NSK rivaluta il coefficiente di carico dinamico di base di molti cuscinetti, portandolo fino al doppio dell’equivalente durata alla fatica da contatto di rotolamento.
Condividi