Mood, Press, News

Linear Motion Control - 12/07/2021

Euromac XT punching machine

Euromac, specializzata nella progettazione e costruzione di punzonatrici e piegatrici, ha ottenuto benefici dalle viti a ricircolazione di sfere, dalle guide lineari e dai cuscinetti di NSK in due recenti progetti di alto profilo. Euromac si avvale della tecnologia di motion control di NSK dal 1995, grazie a una lunga partnership di grande successo.

Dal suo quartier generale in Italia, Euromac fornisce macchine studiate su misura per i clienti più esigenti, con una combinazione di tecnologie allo stato dell'arte e concetti esclusivi che assicura agli utilizzatori soluzioni avanzate, produttive e competitive in qualsiasi momento. Miglioramento e innovazione continui sono al centro dell'etica aziendale e il motivo per cui Euromac è riuscita a consolidare la sua posizione in tutto il mondo e crescere a ritmi impressionanti dalla sua nascita nel 1986.

Fra le macchine più recenti realizzate da Euromac sfruttando le tecnologie motion control di NSK ci sono la pressa piegatrice elettrica di nuova generazione FX Bend 2550 con una forza di pressatura di 50 o 60 tonnellate, una lunghezza di piegatura di 2.550 mm e registro posteriore a sei assi, e la punzonatrice di nuova generazione XT (idraulica, ibrida o elettrica) con un'area di lavoro da 1500 x 3000 mm e un nuovo telaio rinforzato. In entrambi i casi, NSK è il fornitore principale di viti a ricircolazione di sfere, guide lineari e cuscinetti.

La Euromac XT definisce nuovi standard di innovazione nel settore delle punzonatrici, proponendo varianti idrauliche, ibride ed elettriche. Per ciascuna tipologia, Euromac utilizza diverse modalità per movimentare l'asse di punzonatura principale. Nella versione elettrica, ad esempio, la tecnologia è brevettata. L'accelerazione di 90 m/s2 e corse che a volte non raggiungono nemmeno i 10 mm fanno sì che il carico d'urto sia un problema costante.

Con questi presupposti servono chiaramente prodotti di movimentazione lineare ad alte prestazioni, robusti e affidabili. Per l'asse di punzonatura principale sulla versione elettrica dell'Euromac XT, NSK ha proposto le viti a ricircolazione di sfere HTF Serie SRD con distanziali di sfere S1 e capacità di ritenzione del lubrificante. Queste viti a ricircolazione di sfere utilizzando uno speciale materiale chiamato Tough Steel. Il complemento ideale delle viti a ricircolazione di sfere SRD HTF è la guida lineare Serie RA con alta capacità di accelerazione.

Le viti a ricircolazione di sfere SRD HTF sfruttano un innovativo sistema di ricircolazione con deflettore terminale per raggiungere velocità elevatissime fino a 3 m/s, assicurando tempi di ciclo più brevi e maggiore produttività agli utilizzatori finali. In particolare, questa vite a ricircolazione di sfere ad alta capacità di carico offre un buon equilibrio di rotazione, senza alcuna deriva dei componenti di ricircolazione, mentre la metodologia ottimizzata di circolazione delle sfere (molto fluida) dimezza la rumorosità rispetto ai sistemi tradizionali.

La Serie RA di guide a rulli a basso attrito e alta capacità di carico di NSK offre rigidezza elevata per garantire la precisione trasversale e la ripetibilità necessarie per macchine utensili come Euromac XT. Questa capacità deriva, fra l'altro, dall’adozione di un sistema di gabbia guida dei corpi volventi, oltre che dall'uso di rulli di grande dimensione con una superficie sagomata opportunamente per ridurre al minimo le vibrazioni durante la rotazione. Questi accorgimenti favoriscono un'altissima uniformità delle forze di spostamento che si generano.

Dopo un anno di test approfonditi con esito positivo, Euromac ha avviato da poco la produzione in serie delle punzonatrici XT, dimostrando come le prestazioni e la qualità dei prodotti di movimentazione lineare di NSK, insieme all'efficiente assistenza tecnica, possono offrire benefici ai costruttori di macchine utensili innovative.

 

Immagine 1): La nuova punzonatrice Euromac XT utilizza soluzioni di movimentazione lineare ad alte prestazioni, robuste e affidabili di NSK. Foto: Euromac

Euromac FX Bend 2550

Immagine 2): La pressa piegatrice elettrica di nuova generazione Euromac FX Bend 2550 beneficia delle tecnologie di motion control di NSK. Foto: Euromac

NSK HTF SRD ball screw

Immagine 3): Le viti a ricircolazione di sfere HTF Serie SRD di NSK sfruttano un innovativo sistema di ricircolazione con deflettore terminale per raggiungere velocità elevatissime. Foto: NSK

NSK’s RA series of low-friction, high-load capacity roller guides

Immagine 4): La Serie RA di guide a rulli a basso attrito e alta capacità di carico di NSK offre la rigidezza elevata richiesta da macchine utensili come Euromac XT. Foto: NSK

Contatta la ricerca

Cerca per
Cerca per parole chiave o seleziona dalla lista dei filtri