Mood, Press, News

Cuscinetti - 11/10/2021

Bearings in the wash bars and heads of car wash lines have to operate in harsh conditions

Il gestore di un autolavaggio in Germania doveva sostituire continuamente i cuscinetti dei gruppi rotanti delle teste di lavaggio dell'impianto, con costi superiori a 12.000 Euro all'anno per i soli ricambi. I costi di manutenzione sono stati azzerati sostituendo i cuscinetti esistenti con cuscinetti radiali rigidi a sfere Molded-Oil di NSK, dotati di tenute DDU.

Un autolavaggio medio in Germania riceve oltre 110.000 auto ogni anno. I componenti di azionamento delle barre e delle teste di lavaggio sono sottoposti a una prova di resistenza estrema con spruzzi di acqua e detergente. I cuscinetti dei gruppi rotanti delle teste di lavaggio sono soggetti allo stesso trattamento e, nel caso specifico, non si sono dimostrati all'altezza.

Il personale dell'azienda di autolavaggio doveva sostituire i cuscinetti radiali rigidi a sfere dei gruppi rotanti più volte all'anno. L'azienda si è quindi rivolta a NSK chiedendo consigli per allungare la durata dei cuscinetti. L'analisi dei cuscinetti difettosi ha rivelato subito segni di corrosione e assenza di lubrificante, fuoriuscito sotto la pressione dell'acqua. La causa è stata individuata chiaramente: le tenute non erano in grado di impedire l'ingresso dell'acqua nei cuscinetti, il lubrificante all’interno si è rapidamente deteriorato causando il prematuro cedimento dei cuscinetti.

NSK ha proposto di sostituire i cuscinetti esistenti con cuscinetti radiali rigidi a sfere Molded-Oil dotati di tenute DU se entrambi i lati. In questo cuscinetto il lubrificante è incorporato in una matrice solida che lo rilascia gradualmente per un lungo arco di tempo. Di conseguenza, la durata dei cuscinetti (ora disponibili anche nelle varianti a sfere, radiali orientabili a rulli e a rulli conici) è più che raddoppiata rispetto ai cuscinetti lubrificati con grasso, soprattutto in ambienti esposti ad acqua e polvere. Inoltre, gli intervalli di manutenzione sono stati allungati notevolmente grazie alla tecnologia Molded-Oil che assicura una lubrificazione continua. Inoltre, poiché il cuscinetto ruota senza bisogno di operazioni di rilubrificazione, l'ambiente circostante resta pulito.

I cuscinetti Molded-Oil sono disponibili con diverse tipologie di tenute. Ad esempio, i gruppi rotanti installati nell'autolavaggio utilizzano cuscinetti con tenute abrasive DU su entrambi i lati (DDU), prevenendo efficacemente l'ingresso di acqua e umidità anche quando questi due elementi sono una costante dell'ambiente di lavoro.

In seguito alla sostituzione dei cuscinetti, i gruppi rotanti dell'autolavaggio hanno funzionato perfettamente. Solo nel primo anno l'azienda ha risparmiato oltre 11.900 Euro di costi di manutenzione. I costi precedenti di oltre 12.000 Euro per i cuscinetti e la manodopera, stimata in modo molto prudenziale, sono scesi a un unico investimento di 618 Euro per i cuscinetti radiali rigidi a sfere Molded-Oil. Il recupero di questo investimento ha richiesto meno di tre settimane.

Immagine 1): I cuscinetti montati sulle barre e sulle teste degli impianti di autolavaggio devono operare in condizioni gravose

NSK Molded-Oil deep groove ball bearings with DU seals

Immagine 2): I cuscinetti radiali rigidi a sfere Molded-Oil con tenute DU su entrambi i lati resistono all'esposizione continua ad acqua e polvere, anche sui gruppi rotanti delle teste di lavaggio

The DU seal acts as an effective barrier, preventing wash water from penetrating the bearing

Immagine 3): La tenuta DU offre una barriera efficace nel prevenire l'infiltrazione di acqua nel cuscinetto

Contatta la ricerca

Cerca per
Cerca per parole chiave o seleziona dalla lista dei filtri