Mood, Press, News

Linear Motion Control - 21/05/2021

Macchina utensile con prestazioni ad alta precisione

Gli errori di quadrante sulle macchine utensili durante l'interpolazione circolare sono molto comuni. Grazie a un'innovazione di NSK ora è possibile contenere gli effetti di questo fenomeno indesiderato. La nuova tecnologia di NSK, novità assoluta a livello mondiale, consente di stabilizzare l'attrito quando la vite a ricircolazione di sfere inverte la direzione di spostamento, riducendo drasticamente la probabilità di errori di quadrante.

L'interpolazione circolare è un'operazione di lavorazione meccanica molto diffusa, eseguita su macchine utensili quali centri di lavoro CNC, fresatrici e macchine per elettroerosione (EDM). Definita come movimento lungo un arco circolare, l'interpolazione circolare richiede il preciso coordinamento di due assi della macchina simultaneamente. Durante l'interpolazione circolare, può verificarsi un attrito anomalo quando la vite a ricircolazione di sfere inverte il senso di marcia, inducendo una deviazione del percorso previsto, un errore nella lavorazione. Questi errori di movimento, detti "errori d’interpolazione", lasciano imperfezioni nell'ordine dei micron sulla superficie del pezzo, che si presentano sotto forma di striature o protrusioni indesiderate.

In settori come la costruzione di stampi e utensili o la lavorazione di componenti di precisione, le aziende richiedono livelli di precisione e finitura superficiali sempre più elevati, che si traducono nella necessità di migliori prestazioni nella movimentazione delle macchine utensili. La soluzione comune per questo problema è la compensazione via software del servocontrollo. Tuttavia, la variazione di attrito che si verifica quando la vite a ricircolazione di sfere inverte la direzione è difficile da prevedere e il software non può garantire una piena compensazione; pertanto è necessario apportare miglioramenti significativi alla tecnologia delle viti a ricircolazione di sfere.

NSK ha colto la sfida sfruttando tecnologie proprietarie di controllo dell'attrito e di valutazione e misurazione ad alta precisione. I miglioramenti così ottenuti riducono drasticamente le variazioni di attrito che si verificano naturalmente nelle viti a ricircolazione di sfere quando viene invertita la direzione di marcia.

Utilizzando sulle macchine utensili le viti a ricircolazione di sfere di nuova tecnologia di NSK, gli utilizzatori potranno contare su una finitura di superficie di qualità superiore nella lavorazione di stampi, matrici e componenti ad alta precisione. Inoltre, questa tecnologia riduce i tempi dei processi secondari di lucidatura/brunitura e contribuisce al risparmio energetico. Qualsiasi macchina utensili destinata a lavorazioni di precisione che richiedono un posizionamento ad alta precisione trarrà beneficio da questa soluzione.


Immagine 1): La richiesta di macchine utensili con prestazioni ad alta precisione trova risposta nei progressi delle viti a ricircolazione di sfere di NSK, la cui posizione è evidenziata nella foto dai contorni rossi

Soluzione innovativa NSK per gli errori d’interpolazione

Immagine 2): NSK offre una soluzione innovativa per gli errori d’interpolazione che si verificano durante l'interpolazione circolare sulle macchine utensili

Immagine 3): Definita come movimento lungo un arco circolare, l'interpolazione circolare richiede il coordinamento preciso di due assi della macchina simultaneamente

NSK’s ball screws for machine tools

Immagine 4): Utilizzando sulle macchine utensili le viti a ricircolazione di sfere di nuova tecnologia di
NSK, gli utilizzatori potranno contare su una finitura di superficie di qualità superiore nella
lavorazione di stampi, matrici e componenti ad alta precisione

Contatta la ricerca

Cerca per
Cerca per parole chiave o seleziona dalla lista dei filtri