Mood, Press, News

Servizi - 17/05/2021

NSK Bearing extractors

Un'azienda di prodotti isolanti a base di polistirene lamentava cedimenti frequenti dei cuscinetti dei trasportatori che collegano le varie macchine. La situazione è stata riportata sotto controllo in modo relativamente facile, grazie a un corso di formazione pratica per il personale della manutenzione organizzato da NSK e all'adozione di strumenti adeguati per il montaggio dei cuscinetti.

Quanto incide il corretto montaggio dei cuscinetti sulla loro durata? Questo aspetto viene spesso sottovalutato. Il caso di un'azienda di prodotti isolanti dimostra come approcciare questa attività di manutenzione con la massima professionalità abbia una forte valenza economica.

Fra i vari materiali, l'azienda lavora grandi quantità di polistirolo espanso, fresando lastre di grande spessore per ricavarne componenti tridimensionali. L'azienda movimenta i materiali con nastri trasportatori soggetti a forte abrasione e alla polvere fine rilasciata dal polistirolo. Di conseguenza si verificavano ripetuti cedimenti dei cuscinetti volventi dei trasportatori.

Nonostante la ragione principale dei cedimenti fosse l'ambiente polveroso e sporco, un'altra causa era la formazione inadeguata del personale di manutenzione, che non sapeva come maneggiare i cuscinetti e utilizzava strumenti convenzionali non specifici per eseguire il lavoro.

Capendo la necessità di una corretta formazione, l'azienda ha chiesto a NSK di organizzare un corso pratico per il proprio team di manutenzione. Nel corso di una breve sessione di formazione, i tecnici della manutenzione hanno ricevuto istruzioni su come montare e smontare i cuscinetti correttamente, utilizzando strumenti di montaggio e smontaggio professionali.

Ora il personale della manutenzione sa, ad esempio, che è importante mantenere la massima pulizia per prevenire la contaminazione durante il montaggio dei cuscinetti. Inoltre, quando si sostituiscono i cuscinetti, è necessario utilizzare gli appositi strumenti forniti da NSK. Tali strumenti applicano le forze idonee per evitare qualsiasi danneggiamento, senza mai trasmettere tali forze agli elementi volventi.

Il set di strumenti di NSK comprende estrattori in grado di esercitare una grande forza di trazione senza danneggiare i componenti adiacenti. Per installare successivamente i cuscinetti sostitutivi, sono disponibili strumenti che consentono un montaggio a freddo efficiente ed esente da danni. Per l'azienda di prodotti isolanti, gli strumenti si sono dimostrati completamente adeguati, poiché i cuscinetti sono relativamente piccoli e facilmente accessibili, potendo quindi fare a meno di strumenti idraulici o riscaldatori a induzione.

Grazie a questi interventi, l'azienda ha ridotto i costi di manodopera, riducendo di 5,5 volte i tempi per il montaggio e lo smontaggio dei cuscinetti guasti. Inoltre, la durata dei nuovi cuscinetti installati è nettamente aumentata perché non si verificano danni durante il montaggio a freddo.


È stato necessario solo un piccolo investimento per la formazione, mentre lo strumento di montaggio di NSK si è ripagato in poche settimane.

Immagine 1):  Gli estrattori professionali per i cuscinetti dovrebbero essere strumenti standard in ogni reparto di manutenzione

NSK installation tool set

Picture 2): The NSK installation tool set enables both efficient and gentle cold assembly of rolling bearings

Contatta la ricerca

Cerca per
Cerca per parole chiave o seleziona dalla lista dei filtri