Mood, Press, News

Linear Motion Control - 25/07/2022

Super long-life ball screws from NSK

NSK ha sviluppato nuove tecnologie che aumentano sensibilmente la durata delle viti a ricircolazione di sfere in applicazioni con carichi elevati come le macchine di stampaggio a iniezione e le servopresse. Le nuove viti a ricircolazione di sfere a lunghissima durata di NSK offrono una durata doppia rispetto ai modelli tradizionali, grazie alla distribuzione ottimizzata del carico. Un altro vantaggio è il risparmio di risorse derivante dalla maggiore durata e dalla riduzione delle dimensioni dei macchinari.  

Gli ultimi sviluppi nella tecnologia delle viti a ricircolazione di sfere sono molto importanti per i costruttori di macchine. Ad esempio, con obiettivi di sviluppo sostenibile e iniziative per la neutralità carbonica adottate in molti Paesi, si pone la necessità di migliorare la compatibilità ambientale e la funzionalità dei macchinari industriali. I costruttori di macchine per stampaggio a iniezione e servopresse, ad esempio, stanno passando da azionamenti idraulici a elettrici, utilizzando servomotori e viti a ricircolazione di sfere per risparmiare energia.

Cresce sul mercato la domanda di macchine per stampaggio a iniezione elettriche ad alta produttività in grado di gestire forme più complesse e pezzi più grandi. Di conseguenza, le case costruttrici in questo settore guardano con interesse a progetti che offrono tempi di lavorazione rapidi. Un esercizio con velocità e frequenze superiori richiede a sua volta l'uso di viti a ricircolazione di sfere più durature.

La Serie HTF-SRC di viti a ricircolazione di sfere ad alta velocità per carichi elevati di NSK (diametro esterno fino a 200 mm) sfrutta i vantaggi della nuova tecnologia a lunghissima durata. Le nuove viti hanno dimensioni che le rendono completamente intercambiabili con gli attuali modelli, senza alcuna modifica alle macchine.

Per maggiori informazioni sulle Viti a Ricircolazione di Sfere NSK >>

 

Immagine: Le viti a ricircolazione di sfere a lunghissima durata di NSK offrono una durata doppia rispetto ai modelli tradizionali.

Contatta la ricerca

Cerca per
Cerca per parole chiave o seleziona dalla lista dei filtri