Mood, Press, News

Società - 03/10/2022

Participants in the NSK technology demonstration project at a major hospital in Japan

NSK sostiene il benessere della società sviluppando una nuova tecnologia di robot di servizio, in particolare dispositivi per la mobilità dei pazienti in ambienti di cura. A ottobre 2021, l’Azienda ha aderito a un’iniziativa del governo giapponese per implementare i robot negli ospedali e aiutare a prevenire la diffusione del Covid-19. NSK è ora impegnata nell’ulteriore sviluppo delle proprie tecnologie robotiche, dialogando con il personale sanitario in prima linea.

In tutto il mondo vengono sviluppati nuovi robot per assistere le persone e aiutare a risolvere problemi sociali. In questo contesto, NSK punta a creare robot da utilizzare in ambienti nei quali si muovono molte persone, come ad esempio le strutture sanitarie e gli ospedali. Le tecnologie di movimentazione fluide e silenziose della casa giapponese sono ideali per applicazioni robotiche in questo ambito.

Fra i primi esemplari in fase di progettazione iniziale c’è un robot mobile autonomo (AMR). Dopo aver analizzato i meccanismi interni di un ospedale, con corridoi stretti e alte frequenze di calpestio, NSK ha constatato che un assistente robot motorizzato per aiutare il personale negli spostamenti dei pazienti avrebbe dato un contributo più rilevante all’efficienza sul luogo di lavoro. 

L’Azienda sapeva che il robot proposto avrebbe potuto ridurre lo sforzo fisico del personale medico e contribuire a cambiare le modalità di lavoro nel settore della sanità. Partendo da questo approccio, l’Azienda ha messo a punto un prototipo di robot che aiuta il personale a spostare oggetti pesanti come barelle e carrelli all’interno degli ospedali. Nell’ambito dell’iniziativa del governo giapponese, NSK sta effettuando dimostrazioni dell’impiego dell’assistente robot motorizzato presso un grande ospedale. L’obiettivo finale è l’adozione del robot per l’utilizzo quotidiano nel settore sanitario.

Nello sviluppo del robot, NSK si sta focalizzando sugli aspetti più importanti per gli utilizzatori, con cicli brevi e frequenti di verifica delle idee proposte. Ad esempio, invece di impiegare tre anni per sviluppare completamente il robot, NSK raccoglie informazioni e riscontri dai clienti ogni tre mesi, implementando progressivamente le migliorie durante il processo di sviluppo.

Il robot sviluppato da NSK utilizza un azionamento che favorisce avviamenti e accelerazioni fluidi, così come decelerazioni e curve strette. NSK punta a creare un robot che possa far fronte alle esigenze degli utenti, sfruttando il proprio know-how per aiutare chi lavora in prima linea nella sanità. Progetti innovativi di questo tipo riflettono l’etica dell’Azienda, impegnata a rispondere alle esigenze della società e, al tempo stesso, a creare nuove opportunità di crescita del proprio business. 

 

Immagine 1): Partecipanti alla demo del progetto presso un grande ospedale in Giappone 

Prototype of NSK’s motorised assistance robot

Immagine 2): Prototipo dell’assistente robot motorizzato di NSK installato su una barella  

Contatta la ricerca

Cerca per
Cerca per parole chiave o seleziona dalla lista dei filtri