Stampa
Risultati:
Preventing electrical erosion of bearings in EV drivetrains
(2022-12-05)
NSK sta sviluppando un nuovo metodo per prevenire l’erosione elettrica nelle trasmissioni dei veicoli elettrici.
New NSK ball screw for next-generation, high-accuracy machine tools
(2022-11-21)
NSK ha sviluppato un nuovo tipo di vite a ricircolazione di sfere che riduce gli errori di movimento per offrire una migliore qualità di finitura delle superfici nelle macchine utensili utilizzate per la lavorazione di stampi e in altre applicazioni dove la qualità delle superfici è fondamentale.
NSK bearings save costs when maintaining ship loading conveyor
(2022-11-07)
I cuscinetti di NSK riducono i costi per la manutenzione dei nastri trasportatori di carico delle navi - Quando si è presentata la necessità di sostituire i cuscinetti di supporto di una puleggia sul nastro trasportatore di carico delle navi in un porto per il carico di minerale ferroso in ...
NSK innovations aid industry sustainability
(2022-10-17)
Le innovazioni di NSK contribuiscono alla sostenibilità dell’industria - Le aziende manifatturiere in tutta Europa cominciano a risentire degli effetti dell’aumento delle bollette energetiche, che le pongono davanti a una scelta: assorbirne i costi o riversarli sui clienti.
NSK service robot technology supports frontline healthcare
(2022-10-03)
NSK sostiene il benessere della società sviluppando una nuova tecnologia di robot di servizio, in particolare dispositivi per la mobilità dei pazienti in ambienti di cura.
Benefits of NSK NH series linear guides clearly visible in glass machining application
(2022-09-19)
I vantaggi delle guide lineari Serie NH di NSK spiccano nella lavorazione del vetro - Un costruttore italiano di macchine per la lavorazione del vetro ha ottenuto importanti benefici in seguito all’adozione delle guide lineari Serie NH di NSK.
Double accolade for NSK at Toyota supplier awards
(2022-09-14)
Doppietta di NSK ai premi per i fornitori di Toyota - NSK Europe mette a segno un doppio colpo ai prestigiosi premi Toyota Motor Europe (TME): un Certificate of Recognition (nella categoria Supply) e un Superior Performance Award (nella categoria Qualità).
New NSK bearings deliver long service life for steelmakers
(2022-09-05)
I nuovi cuscinetti di NSK offrono maggiore durata ai produttori di acciaio - A causa delle condizioni di funzionamento gravose, gli impianti per la produzione di acciaio richiedono cuscinetti altamente affidabili con una lunga durata, in grado di resistere a danni precoci.
NSK bearing developments help to maximise the performance and energy efficiency of industrial motors
(2022-08-29)
L’evoluzione dei cuscinetti di NSK contribuisce a ottimizzare le prestazioni e l’efficienza energetica dei motori a livello industriale - Il consumo di corrente dei motori installati su macchinari rappresenta il 40-50% dei consumi elettrici mondiali, facendo di questi dispositivi essenziali per ...
NSK trains production staff using VR technology
(2022-08-02)
NSK forma il personale di produzione con la tecnologia VR - Gli operatori delle macchine di rettifica e levigatura impiegate nella produzione dei cuscinetti a sfere di NSK possono ora contare su metodologie di formazione che sfruttano la realtà virtuale (VR).
NSK high-load ball screws now offer even longer life
(2022-07-25)
NSK ha sviluppato nuove tecnologie che aumentano sensibilmente la durata delle viti a ricircolazione di sfere in applicazioni con carichi elevati come le macchine di stampaggio a iniezione e le servopresse.
Authorities confiscate significant haul of counterfeit NSK bearings
(2022-07-11)
La recente scoperta di una grande quantità di cuscinetti NSK contraffatti a Johannesburg, in Sudafrica, evidenzia la necessità di mantenere una stretta vigilanza sui criminali che mettono a rischio la sicurezza e l’integrità di macchinari industriali e persone.
NSK to set future of rail in motion at InnoTrans 2022
(2022-07-06)
A InnoTrans 2022, salone internazionale delle tecnologie per il settore dei trasporti (20-23 settembre, Berlino), NSK presenterà una gamma completa di cuscinetti per boccole, motori di trazione e riduttori.
Packaging machine specialist standardises on NSK linear guides
(2022-07-04)
Attraverso Acumo, Österbergs Förpackningsmaskiner AB ha standardizzato le sue macchine sulle guide lineari di NSK, che offrono qualità, precisione e lunga durata agli utilizzatori dei suoi macchinari.
Timber plant reduces downtime with NSK linear guides
(2022-06-27)
Grazie all'adozione delle guide lineari di NSK con unità di lubrificazione K1, un produttore di manufatti in legno è riuscito a ridurre i tempi morti dei trasportatori di oltre 12 volte, ottenendo un risparmio annuale superiore a 77.000 Euro.
NSK and thyssenkrupp evaluate automotive joint venture
(2022-05-31)
NSK Ltd e thyssenkrupp AG hanno firmato un memorandum d'intesa per valutare una possibile joint-venture fra NSK Steering e thyssenkrupp Automotive. Le due aziende avvieranno una fase di valutazione per arrivare a una decisione su un'eventuale collaborazione futura entro la fine del 2022.
NSK ball screws drive perfection in lens edging
(2022-05-30)
Mei System utilizza le viti a ricircolazione di sfere di NSK nelle sue innovative macchine per il taglio lenti, che hanno rivoluzionato i processi produttivi dell’ottica grazie alle più avanzate tecnologie di fresatura, garantendo estrema qualità e massima produttività.
NSK roller guides increase uptime of blow moulding machines
(2022-05-16)
Un produttore di bottiglie in PET (polietilene tereftalato) doveva sostituire frequentemente le guide lineari delle soffiatrici.
NSK Newark site implements rainwater harvesting
(2022-05-02)
Nello stabilimento produttivo di Newark, nel Regno Unito, lo specialista di cuscinetti e guide lineari NSK ha realizzato un sistema per la raccolta dell'acqua piovana volto a ridurre il consumo di acqua della rete idrica di quasi 200.000 litri all'anno.
NSK reveals world’s first bearing line-up to feature a bioplastic cage
(2022-04-20)
Dopo aver sviluppato nel 2021 la prima gabbia in bioplastica per cuscinetti volventi, NSK svela ora la prima gamma di prodotti di questo tipo.
Condividi