Emissioni di CO₂

La nostra missione
L’obiettivo del nostro “NSK Carbon Neutrality Department” è ridurre le emissioni di CO₂ delle attività operative con i tre seguenti approcci:
- Innovazione tecnologica
- Conservazione dell’energia/conversione dei carburanti
- Energie rinnovabili
Il Gruppo NSK ha fissato l’obiettivo globale, entro il 2035, di raggiungere la neutralità carbonica nelle emissioni Scope 1 e Scope 2.
NSK Europe ha fissato propri obiettivi Scope 1 e Scope 2 più stringenti per diventare neutrale entro il 2030, a supporto degli obiettivi globali del Gruppo e delle esigenze e aspettative dei nostri clienti europei.
Questo stesso approccio sarà anche comunicato all’interno della supply chain di NSK, con l’aspettativa che i nostri fornitori perseguiranno obiettivi simili per garantire una partnership a lungo termine con NSK.
Innovazione tecnologica
- Elettrificazione del forno a gas utilizzando il trattamento di induzione termica ad alta frequenza (HF)
- Gabbie di resina per sostituire le gabbie di nylon derivate da risorse di carboni fossili
- Valutazione di idrogeno verde/blu e biomassa come potenziale sostituto del gas
- Maggiore produttività attraverso l’innovazione
- Progettazione di prodotti ecocompatibili


Conservazione dell’energia/conversione dei carburanti
- Visualizzazione migliore per conoscere le modalità di consumo
- Migliore isolamento degli edifici
- Migliore controllo degli impianti di climatizzazione (HVAC) per ridurre i consumi energetici
- Migliore controllo/gestione dell’aria compressa
- Recupero del calore dissipato/scambiatori di calore per minimare la dispersione di calore dagli edifici
Energie rinnovabili
- Acquisto di elettricità verde certificata
- Energia rinnovabile prodotta in loco (solare)

Risultati recenti

Tutti gli impianti di produzione in Europa usano elettricità verde
- A gennaio 2022, il 98% dei consumi di elettricità di NSK Europe proviene da energia con garanzia di origine rinnovabile >>
- Le emissioni totali di CO2 di NSK Europe sono diminuite del 75% dall’anno di riferimento 2017

Pannelli solari installati presso il Centro di Distribuzione Europeo di NSK nel maggio 2022
- Nel maggio 2022 sono entrati in funzione i pannelli solari installati presso l’European Distribution Centre (EDC) di NSK in Olanda. La produzione dei pannelli è di 650 MWh all’anno, che copre oltre il 60% del fabbisogno elettrico dell’EDC

Sistema di gestione dell’edificio (BMS) per il monitoraggio e il controllo dei compressori d’aria presso NSK Walbrzych
- Sistema di gestione dell’edificio ampliata per monitorare e controllare compressori d’aria presso NSK Walbrzych – raggiunto un risparmio di energia del 14 % annuo
Condividi