Industria del cemento

NSK è convinta che fermare la produzione a causa di un guasto imprevisto non sia un’eventualità accettabile: gli impianti devono funzionare tutto l’anno!
Lavorando in stretta collaborazione con l’industria mineraria e il settore della produzione di cemento, calcestruzzo miscelato ed aggregati, accresciamo continuamente la nostra esperienza e conoscenza di processi, applicazioni e problematiche industriali. In stretta partnership con costruttori e utilizzatori di apparecchiature, i tecnici di NSK lavorano incessantemente per individuare i requisiti e proporre soluzioni affidabili. I nostri prodotti sono progettati per eliminare i fermi imprevisti e i problemi intrinsechi di contaminazione e vibrazioni.
Prodotti, servizi e soluzioni di NSK sono pensati nell’ottica dell’affidabilità, della qualità e della manutenzione ridotta, fattori critici per aumentare l’operatività (uptime) e i profitti. Grazie a una conoscenza approfondita degli ambienti operativi gravosi, NSK offre cuscinetti che rispondono pienamente alle esigenze dell’industria del cemento.
Produzione del cemento - Contaminazione? No problem!
I cuscinetti ed i tecnici NSK sono pronti a soddisfare le vostre richieste.
Migliorate la durata e le prestazioni indipendentemente dalle condizioni operative - bagnato, calore, polvere, vibrazioni o carichi d’urto. Gli ingegneri NSK possono aiutarvi a risolvere i problemi che riscontrate in ogni fase del processo di produzione.
- Forni
- Mulini per macinazione
- Mulino a pale
- Pompe e riduttori
- Presse idrauliche
- Ventilatori e circuiti di ventilazione
- Motori
- Nastri Trasportatori
La contaminazione si presenta in ogni applicazione ed influisce sulle prestazioni del cuscinetto, spesso provocando guasti improvvisi - 80 % dei cedimenti prematuri è dovuto a condizioni di lubrificazione inadeguate o insufficienti ed a livelli elevati di contaminazione. Attraverso le quattro tecnologie chiave, NSK sviluppa soluzioni innovative in termini di materiali, lubrificazione, tenute e struttura adiacente, realizzando cuscinetti che resistono allo sfaldamento, all’usura ed al grippaggio provocati da agenti contaminanti.
NSK fornisce soluzioni personalizzate per soddisfare le vostre richieste. Inoltre l'esperienza acquisita nel settore e le competenze ingegneristiche vi permetteranno di migliorare l'efficienza operativa.

Cosa fare per evitare guasti e cedimenti?
I cedimenti si verificano con maggiore frequenza all’interno di pulegge, seguite dai motori e riduttori. Tuttavia i cuscinetti non sono sempre la causa principale del problema. Aumentare la durata del cuscinetto è indispensabile per aumentare la durata del nastro trasportatore.
I cuscinetti radiali orientabili a rulli serie NSKHPS di NSK sono stati progettati proprio per questo, ovvero ridurre i cedimenti e garantire una maggiore durata di esercizio.
I cuscinetti TF - Tough Steel - in acciaio speciale sono stati sviluppati per ridurre l’usura dovuta a sostanze contaminanti ed aumentare la produttività in ambienti particolarmente critici.
I cuscinetti Molded-Oil di NSK permettono di risolvere i problemi relativi alla lubrificazione, riducendo i cedimenti ed eliminando le operazioni di rilubrificazione.
I cuscinetti radiali orientabili a rulli serie CAM-VS di NSK offrono un’elevata affidabilità e richiedono interventi minimi di manutenzione. Sono progettati per resistere ai disallineamenti ed alle sollecitazioni più elevate.
Scegliendo tra questi cuscinetti i vostri problemi saranno ridotti al minimo. Gli ingegneri NSK sono in grado di consigliarvi il cuscinetto più indicato per le vostre applicazioni, per i vostri macchinari, processi e condizioni, garantendovi di sfruttare appieno le potenzialità del prodotto.

Come è possibile far funzionare una pompa per sempre?
Niente dura per sempre, ma si può cercare di estendere la durata!
La maggior parte delle aziende si accorge delle pompe solo quando queste si guastano. Il problema principale, poi, è trovare una soluzione per farle funzionare nel più breve tempo possibile. Le pompe sono componenti essenziali per i macchinari ed i processi utilizzati per la produzione del cemento e simili, perciò è essenziale che funzionino in maniera efficiente. Con interventi di manutenzione regolari ed una lubrificazione adeguata possono funzionare più a lungo.
Le cause principali di cedimento delle pompe centrifughe (la pompa industriale maggiormente utilizzata nel mondo) sono le tenute, il lubrificante ed i cuscinetti. Tutti questi tre elementi sono collegati tra loro; se le tenute cedono, il cuscinetto si guasta; se non c’è abbastanza lubrificante, il cuscinetto cede in breve tempo.
Consultando i tecnici NSK potrete sapere come raggiungere prestazioni superiori - vi aiuteranno ad analizzare ed a risolvere i problemi relativi ai processi ed alla manutenzione, ottenendo il massimo dai cuscinetti e, di conseguenza, dalle pompe.

Risposte reali ai vostri problemi!
Lavorando con voi per aiutarvi a rimanere competitivi nel mercato.
Messa a fuoco direttamente sulla soluzione dei problemi che costano tempo e soldi. Il programma AIP Added Value Programme di NSK ha una comprovata esperienza per aiutare i clienti a raggiungere una maggiore affidabilità e maggiore efficienza. Consegna il successo al vostro business attraverso tutte le fasi del processo.
Scopri come NSK ha aiutato i propri clienti ad ottenere benefici reali per i loro processi attraverso il programma AIP Added Value Programme

Cuscinetti Serie TF
Progettati per garantire una resistenza eccezionale in condizioni gravose di contaminazione, uniscono una maggiore durata ad una resistenza superiore a usura, grippaggi e calore. >>
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo NSKHPS con gabbie in ottone
Appositamente progettati per soddisfare i requisiti delle applicazioni industriali. >>
Cuscinetti Orientabili a Rulli - Serie Molded-Oil
I cuscinetti Molded-Oil sono lubrificati con un esclusivo materiale pre-impregnato di olio di NSK e sono adatti per applicazioni soggette a corrosione e contaminazione di polveri >>
Cuscinetti orientabili a due corone di rulli Serie CAM-VS
Sono progettati specificatamente per resistere alle estreme condizioni operative ed alle elevate vibrazioni che caratterizzano le applicazioni nell’industria estrattiva. >>
Unità Integrate
Alloggiamenti ad elevata resistenza per vibrovagli integrati a cuscinetti orientabili a rulli. >>

NSK - Storie di Successo
Riparmiare sui costi è il riferimento del nostro successo. Esempi di Storie di Successo NSK... >>

Richiesta tecnica
Cercate una nuova soluzione? Compilate il modulo di richiesta tecnica e un tecnico di NSK vi fornirà assistenza al più presto possibile. >>

Risoluzione dei problemi
Non lasciate che i cuscinetti si guastino prematuramente o improvvisamente. Risparmiate fatica e denaro con gli strumenti di risoluzione dei problemi di NSK. >>
Condividi