Industria automobilistica

Dalla vendita dei primi cuscinetti a sfere sul mercato giapponese nel 1916, NSK ha ampliato la sua gamma e dato un contributo importante a tutti i comparti industriali. In particolare, l’azienda si è focalizzata fin dai suoi primi passi sui prodotti per l’industria automobilistica. Ponendo l’enfasi su prestazioni e qualità dei prodotti, l’attività dell’azienda è cresciuta di pari passo con l’industria automobilistica.
Ancora oggi NSK non ha rivali nell’assicurare le tre funzioni cruciali di un autoveicolo: marcia, sterzo e frenata, grazie alla sua ampia gamma di prodotti.
Il marchio NSK per i prodotti automotive è riconosciuto in tutto il mondo. Naturalmente l’azienda fornisce una gamma variegata di cuscinetti, oltre a componenti per trasmissioni automatiche, colonne sterzo e giunti. Inoltre, produce anche servosterzi elettrici (EPS), pronti per la tecnologia “steer-by-wire” del XXI secolo.
NSK aggiorna costantemente le tecnologie di Motion & Control grazie allo sviluppo della tribologia (controllo dell’attrito) brevettata dall’azienda stessa e delle tecnologie meccatroniche realizzate nell’ambito della produzione di cuscinetti volventi. Così facendo, NSK è in grado di rispondere alle esigenze dei propri clienti in tutto il mondo.
Numerosi prodotti NSK installati sugli autoveicoli hanno funzionalità e prestazioni atte a controllare l’attrito e ridurre la dispersione di energia. Possiamo affermare che si tratta di prodotti intrinsecamente ecologici che contribuiscono a ridurre il fabbisogno di energia e risorse.
Grazie alle sue nuove tecnologie, NSK continuerà a fornire prodotti automotive che salvaguardano l’ambiente e aumentano la sicurezza e il comfort dei veicoli.
Esperienza e tecnologia di NSK

Dalla sua nascita nel 1916, NSK punta a individuare e soddisfare le esigenze della società, offrendo nuove soluzioni di movimento che nessuno ha mai immaginato. Oggi, le tecnologie Motion & Control™ di NSK si trovano praticamente in tutto il mondo. Dalle nostre case alle fabbriche più avanzate, dalle grandi macchine per l’industria delle costruzioni ai piccoli apparecchi medicali.
Nell’industria automobilistica, in linea con la nostra reputazione di principale fornitore di molte delle maggiori case automobilistiche, le soluzioni di NSK sono già state adottate nei modelli di veicoli elettrici più diffusi. Il futuro dell’auto è luminoso, grazie allo sviluppo continuo di prodotti innovativi per veicoli elettrici e a guida autonoma, oltre che per le prestazioni chiave di un veicolo: marcia, sterzo e frenata.
Condizioni operative: carichi elevati
Durante i processi di produzione come la laminazione, lo stampaggio, il taglio e l’imbutitura, l’acciaio è sottoposto a carichi significativi per consentire di lavorare il metallo. Le macchine utilizzate sono soggette ad uno stress notevole.
Cuscinetti radiali orientabili a rulli di NSK con gabbie in ottone o in acciaio - Serie NSKHPS
I prodotti della Serie NSKHPS (High Performance Standard) garantiscono una lunga durata, anche in condizioni operative estreme come carichi pesanti e velocità elevate. Hanno una durata doppia rispetto ai cuscinetti radiali orientabili a rulli standard, garantendo una maggiore velocità operativa e costi di manutenzioni ridotti. La gabbia ed il design interno ottimizzato rende i cuscinetti radiali orientabili a rulli NSKHPS di NSK resistenti all’usura, aumentando le velocità limite del 20%.
Le viti a ricircolazione di sfere HTF ed i cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo serie TAC garantiscono precisione ed affidabilità, anche quando sono esposti a carichi pesanti.

Produzione Scocca
Condizioni operative: Robot di massima precisione in ambienti contaminati, con accelerazioni e decelerazioni rapide
I nastri trasportatori ed i robot sono utilizzati per tutto il processo di produzione delle scocche dei veicoli. Quando devono assemblare la scocca ed i pannelli laterali o saldare, i robot devono garantire la massima precisione nonostante vi siano frequenti cambi di velocità e direzione. Inoltre, per rendere il tutto ancora più difficile, la linea di produzione è contaminata dal processo di saldatura e si possono verificare danni.
Guide lineari NH/NS con unità di lubrificazione K1 di NSK , cuscinetti a sfere a contatto obliquo NSKHPS, cuscinetti a sfere a contatto obliquo con tenuta, cuscinetti per viti a ricircolazione di sfere della Serie TAC, tecnologia Molded-Oil per cuscinetti su nastri trasportatori
La soluzione di NSK assicura la precisione, la velocità e l'affidabilità del robot. La lunga durata dei componenti riduce i costi di servizio sia per i robot sia per i nastri trasportatori. Questo in parte è possibile grazie all’unità di lubrificazione a lunga durata K1 di NSK che garantisce operazioni esenti da manutenzione. Inoltre si richiede un quantitativo inferiore di lubrificante e questo contribuisce ad abbattere i costi complessivi.

Condizioni operative: ambienti con temperature elevate ed agenti contaminanti, particolarmente soggetto a sviluppare fenomeni di corrosione
Per garantire risultati della massima qualità – verniciatura resistente alla corrosione con finiture perfette – la scocca è sottoposta ad una lavorazione che consiste in diversi bagni e rivestimenti di vernice. Ad ogni modo, i trattamenti anti-corrosione sono altamente corrosivi per la linea di produzione stessa. Le guide lineari usate nei processi di produzione potrebbero subire danni. Dopo aver lasciato il reparto di verniciatura, la scocca passa all’interno di vari forni essiccatori movimentata da nastri trasportatori. Questi devono sopportare temperature estremamente elevate.

Guide lineari di NSK
Grazie al rivestimento in cromatura a bassa temperatura, le guide lineari hanno una durata oltre cinque volte superiore alle guide standard senza rivestimento. Inoltre, l'unità di lubrificazione K1 di NSK garantisce intervalli di manutenzione molto lunghi – anche in condizioni di lubrificazione severe. Le guide con tenuta sono ideali per l'intero processo di verniciatura.
Lo speciale lubrificante solido Molded-Oil di NSK riduce notevolmente i tempi di guasto provocati dai cedimenti dei cuscinetti a temperature medie.
Condizioni operative: precisione anche a velocità elevate
Molte case automobilistiche producono internamente motori e trasmissioni. I processi richiesti – tornitura, fresatura e rettifica – richiedono precisione assoluta anche ad alta velocità. E' molto diffuso l'utilizzo di mandrini ad alta velocità che garantiscono precisione, affidabilità e vantaggi economici.
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo con tenute, Cuscinetti a rulli, cuscinetti radiali a rulli cilindrici Serie ROBUST e cuscinetti a sfere a contatto obliquo per alte velocità con acciaio SHX brevettato.
Tutte le soluzioni NSK sono ideali per diverse macchine utensili utilizzate nei processi di produzione di motori e trasmissioni. Garantiscono che il macchinario funzioni in maniera precisa ed assicurano operazioni esenti da manutenzione, offrendo livelli elevati di produttività nel complesso.

Cuscinetti a Rulli Cilindrici a Una Corona ad Altissima Velocità - Serie ROBUST™
Cuscinetti cilindrici ad alte prestazioni progettati per applicazioni ad altissima velocità, ad esempio mandrini per centri di lavoro. >>
Inserti Self-Lube della Serie HLT
Questi inserti permettono di ridurre le operazioni di manutenzione, i fermi di produzione ed i costi di sostituzione in condizioni operative caratterizzate da temperature alte o basse. >>
Guide Lineari a Rulli - Serie RA
Per rispondere alla richiesta di guide con capacità di carico e rigidità elevate, alta velocità, alta precisione ed alta qualità, unitamente a facilità di manutenzione, si stanno diffondendo in misura crescenti prodotti con queste caratteristiche. Per rispondere alle nuove esigenze, NSK ha sviluppato nuove Guide Lineari a Rulli che sono state ampiamente apprezzate e adottate sulle macchine di ultima generazione. >>
Cuscinetti radiali rigidi a sfere con tenute per temperature elevate
Questa gamma speciale di cuscinetti è stata concepita per un utilizzo in ambienti contaminati, con temperature fino a 150°C. >>
Cuscinetti a Rulli Cilindrici a Due Corone
Progettati per garantire alta rigidità in applicazioni ad alta velocità come i mandrini dei torni. >>
Viti a Ricircolazione di Sfere – Serie FA Compatta
Serie in materiale standard per la fornitura immediata di viti a ricircolazione di sfere Serie BSS ad alta velocità e bassa rumorosità. La nuova generazione di viti a ricircolazione di sfere compatte offre un funzionamento silenzioso ad alte velocità. >>
Viti a ricircolazione di sfere Twin Drive
Le viti a ricircolazione di sfere della Serie TW sono indicate per i sistemi tandem utilizzati nelle macchine utensili dato che garantiscono un’elevata rigidità, precisione e capacità di risposta dei sistemi tandem. >>

NSK - Storie di Successo
Riparmiare sui costi è il riferimento del nostro successo. Esempi di Storie di Successo NSK... >>

Risoluzione dei Problemi
Non lasciate che i cuscinetti si guastino prematuramente o improvvisamente. Risparmiate fatica e denaro con gli strumenti di risoluzione dei problemi di NSK. >>
Condividi