Cuscinetti per Cambi Automatici, Disco per Frizione, Frizione Unidirezionale

Il cambio più fluido dimezza le perdite di energia e riduce i consumi di carburante.
Sempre più persone guidano macchine con cambio automatico. Con l’evolversi del sistema a trasmissione automatica, il numero di marce disponibili è passato da 3 a 8. Questa evoluzione ha consentito di eliminare i “colpi” che si manifestavano tipicamente durante il cambio di marcia e di rendere estremamente fluide le fasi di accelerazione e di decelerazione. Di conseguenza, la perdita di energia è stata ridotta in maniera considerevole, garantendo un notevole risparmio di carburante. Ma NSK non si ferma mai davanti alle sfide, ed il Centro Ricerca & Sviluppo in Giappone ha portato ancora più avanti la tecnologia.
NSK è l’unica azienda che produce tutti i componenti di un cambio automatico, dai cuscinetti ai dischi per frizione fino alle frizioni unidirezionali, ponendosi come obiettivo la riduzione del 50% delle dissipazioni di energia. Per raggiungere questo obiettivo ambizioso, NSK ha reso ogni componente più leggero, più sottile e più efficiente. Anche se può sembrare solo un piccolo passo avanti, ogni miglioramento porta più vicini alla meta.
Condividi