Storie di Successo
Industria: Servizi
Applicazione: Pompa Centrifuga per Trattamento Acque
Risparmio Costi: € 34 500
Introduzione
Un costruttore di macchine centrifughe per il trattamento delle acqua ha sviluppato un nuovo progetto di macchina per soddisfare i requisiti di applicazioni specifiche. Nei test sul banco la prova della temperatura si è rivelata superiore rispetto a quella del progetto originale. Dopo aver consultato NSK, un esperto AIP ha visitato l’impianto per effettuare un'analisi delle vibrazioni e individuare la causa primaria, rilevando che all’origine dell’aumento di temperatura c’era un problema di lubrificazione. Questa indicazione ha consentito al cliente di portare avanti il progetto, utilizzando un nuovo metodo di lubrificazione per applicazioni ad alta velocità.
- Pompa Centrifuga per Trattamento Acque
- Servizio Condition Monitoring (CMS)
Punti Chiave
Pompa centrifuga per trattamento acque
Nuovi requisiti progettuali per applicazione specifica
Temperatura inspiegabilmente elevata durante il collaudo
Soluzione NSK: Servizio Condition Monitoring (CMS) con ispezione accurata per verificare lo stato di salute dei cuscinetti e dei componenti associati.NSK ha condotto un’analisi completa delle vibrazioni della macchina centrifuga in funzione
I risultati hanno dimostrato che i cuscinetti erano in condizioni ottimali e non presentavano alcun difetto. La lubrificazione era la causa prima dell’aumento di temperatura
Il costruttore ha potuto così portare avanti il progetto di ricerca e sviluppo
Notevole riduzione dei costi
Valore
Un esperto di NSK ha effettuato un’ispezione iniziale della pompa centrifuga del prototipo.
Il tecnico NSK ha verificato le condizioni operative, analizzando dati tecnici, condizioni di misura e analisi spettrale.
Alla velocità di esercizio fissata per il collaudo, la temperatura cominciava ad aumentare rapidamente, evidenziando un potenziale problema di lubrificazione
Non sono stati individuati difetti dei cuscinetti, confermando l’esistenza di un problema di lubrificazione
Caratteristiche del prodotto
Valutazione “in diretta” delle condizioni e dello stato di salute di una macchina mentre è in funzione
Previsione della durata utile dei componenti critici presenti all’interno di una macchina, potendo così pianificare la manutenzione con maggior cura
Individuazione tempestiva di eventuali problemi sui macchinari Condition Monitoring come metodo più sensibile ed efficace per rilevare segni di usura dei macchinari
Supporto in loco da parte dei tecnici NSK
In qualità di fornitore di una gamma completa, NSK garantisce la fornitura di ricambi critici sia per i cuscinetti sia per la movimentazione lineare
Miglioramento delle prestazioni e riduzione dei costi operativi
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di ingegnerizzazione: Risparmio di 6 mesi di R&S Risparmio dei costi dei test su banco prova |
€ 34 500 | Costi di ingegnerizzazione: Nessun test necessario. Risultati dimostrati dal CMS | € 0 | |
Costo totale | € 34 500 | € 0 |
Riferimento:SS-I-3010
Condividi