Storie di Successo
Industria: Industria Automobililstica
Applicazione: Trasportatori
Risparmio Costi: € 537.400
Introduzione
NSK effettua periodicamente misurazioni CMS (Condition Monitoring System) presso uno dei più grandi costruttori di autoveicoli in Germania. In un punto della catena di montaggio, la scocca dell’auto viene sollevata per essere portata al livello superiore della linea. Le misurazioni effettuate dal sistema CMS hanno evidenziato che uno dei supporti ritti di un cuscinetto radiale orientabile a rulli era prossimo alla rottura. Nel successivo intervento di manutenzione programmata, il cuscinetto è stato sostituito. L’ispezione effettuata in seguito ha mostrato un’evidente cricca nel cuscinetto. Grazie alla misurazione CMS di NSK, il cliente ha potuto prevedere con certezza il cedimento del cuscinetto ed evitare fermi imprevisti della linea di produzione con effetti molto più dannosi in termini di tempo e di costo. L’intervento ha contribuito a ridurre notevolmente i costi di manutenzione.
![Automotive production, assembly line Automotive Production Line](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--1cf8e407-dbc0-4b57-921c-0ffc8a47d623/in-auto-assembly-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Linea di produzione automobilistica
![Logo AIP NSK Experts 874x555 AIP - Added Value Programme](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--bcb4faaf-9c0d-4a67-8385-8c0b1c2014b0/logo-aip-nsk-experts-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Servizio di Condition Monitoring (CMS)
Punti Chiave
- NSK effettua periodicamente misurazioni CMS presso uno dei più grandi costruttori di autoveicoli in Germania
- Le misurazioni hanno evidenziato che uno dei cuscinetti era prossimo alla rottura
- Nel successivo intervento di manutenzione programmata, il cuscinetto è stato sostituito e l’analisi ha rilevato la presenza di una cricca nel cuscinetto
Valore
- NSK effettua periodicamente misurazioni CMS presso uno dei più grandi costruttori di autoveicoli in Germania
- Le misurazioni hanno evidenziato che uno dei cuscinetti era prossimo alla rottura
- Nel successivo intervento di manutenzione programmata, il cuscinetto è stato sostituito e l’analisi ha rilevato la presenza di una cricca nel cuscinetto
Caratteristiche del prodotto
- NSK effettua periodicamente misurazioni CMS presso uno dei più grandi costruttori di autoveicoli in Germania
- Le misurazioni hanno evidenziato che uno dei cuscinetti era prossimo alla rottura
- Nel successivo intervento di manutenzione programmata, il cuscinetto è stato sostituito e l’analisi ha rilevato la presenza di una cricca nel cuscinetto
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di ingegnerizzazione | € 1.000 | Costi di ingegnerizzazione | € 1.000 | |
Costi di mancata produzione | € 540.000 | Costi di mancata produzione | € 0 | |
Costi di formazione | € 0 | Costi di formazione | € 2.600 | |
Costo totale | € 541.000 | € 3.600 |
Riferimento:SS-I-1-1003
Condividi