Storie di Successo
Industria: Industria Automobililstica
Applicazione: Centro di Lavoro
Risparmio Costi: € 2 500
Introduzione
Un’importante casa automobilistica spagnola riscontrava problemi su un gruppo di foratura installato presso lo stabilimento di produzione. I cuscinetti posteriori utilizzati in questa applicazione continuavano a guastarsi dopo circa quattro mesi. Per questo motivo era necessario fermare la produzione e provvedere alla sostituzione dei cuscinetti. La velocità massima dell’unità era di 10.000 giri/ minuto. Gli ingegneri di NSK si sono recati presso lo stabilimento per effettuare un'analisi approfondita e hanno capito che i cuscinetti posteriori cedevano a causa della contaminazione del lubrificante. NSK ha consigliato l'utilizzo di cuscinetti con tenuta non strisciante per garantire la massima velocità. Dopo aver apportato questa modifica, non è stato necessario sostituire il cuscinetto per un anno.
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--9279d3c9-3767-4683-8152-f6053ae8b7a8/in-auto-machining-center.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Centro di Lavoro
![ACBB, Sealed, Polyamide cage, 2Comp ACBB, Sealed, Polyamide cage, 2Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--e7bbeb60-435c-4035-8193-fe0c3bdae26d/p-acbb-sealed-polyamide-cage-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti di Super Precisione Schermati
Punti Chiave
- Produzione di componenti per automobili con funzionamento a ciclo continuo
- Problemi di qualità del prodotto a causa della scarsa affidabilità
- Prestazioni e precisione del mandrino compomesse
- Cedimenti regolari dei cuscinetti con conseguente perdita di produzione
- Riscontrati problemi di lubrificazione e corrosione nei cuscinetti posteriori del mandrino
- NSK ha proppsto l'utilizzo di cuscinetti di super precisione schermati
- Incremento della durata del cuscinetto da 4 mesi a oltre 1 anno
Valore
- L'analisi effettutata da NSK ha evidenziato che la mancata lubrificazione e la corrosione dei cuscinetti sono state le principali cause della scarsa potenza del mandrino
- Gli ingegneri di NSK hanno eseguito una revisione dell'applicazione in loco che ha rivelato che il fluido di taglio penetrava nei cuscinetti causandone il cedimento prematuro
- NSK ha proposto l'uso di cuscinetti di precisione schermati con lubrificazione a grasso
- E' stata fatta una prova su due mandrini ed il risultato è stato un incremento della durata da 4 mesi a oltre 1 anno
- Il cliente ha beneficiato di una maggiore affidabilità della macchina e una maggiore qualità del prodotto
Caratteristiche del prodotto
- Tenute non striscianti
- Risparmio di tempo/riduzione dei tempi morti
- Il montaggio dei cuscinetti è quattro volte più rapido
- Assenza di contaminazione per manipolazione non adeguata
- Le tenute non striscianti proteggono il cuscinetto, riducono l’usura delle piste e delle sfere, limitano la rumorosità, le vibrazioni ed i problemi di lubrificazione
- Non vi è alcuna riduzione di velocità grazie alle tenute non striscianti
- Prestazioni elevate del mandrino
- Funzionamento ottimale in posizione orizzontale e verticale
- I cuscinetti schermati evitano la fuoriuscita di lubrificante sui mandrini verticali
- La durata del grasso nei cuscinetti schermati aumenta del 50%
- Le tenute non striscianti mantengono il grasso nella posizione ottimale
- Intercambiabili con i cuscinetti a sfere a contatto obliquo in esecuzione aperta
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Three unexpected breakdowns per year × 2,5 hour/stop × €500/h | €3.750 | Costi dei cuscinetti: One planned stop per year × 2,5 hour/stop × €500/h | €1.250 | |
Costo totale | € 3 750 | € 1 250 |
Riferimento:SS-I-7024
Condividi