Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un panificio industriale riscontrava frequenti cedimenti dei cuscinetti montati nei rulli dei nastri trasportatori. Il cliente doveva sostituire circa 36 cuscinetti all’anno fermando l’impianto per la manutenzione ogni 6 settimane. L’azienda ha chiesto ad NSK di analizzare l’applicazione e di formulare delle soluzioni tecniche per incrementare la durata dei cuscinetti e ridurre i costi di manutenzione, che risultavano eccessivi a causa dei frequenti cedimenti dei cuscinetti. L’analisi svolta ha evidenziato un problema di contaminazione del grasso dei cuscinetti, i tecnici di NSK hanno suggerito di installare i cuscinetti della serie Molded-Oil e grazie al loro utilizzo il cliente da 2 anni non ha ancora dovuto effettuare alcuna manutenzione.

Nastro Trasportatore di un Panificio
  • Nastro Trasportatore di un Panificio
Molded-Oil, Spacea, Comp
  • Cuscinetti NSK Molded-Oil

Punti Chiave

  • Cedimenti frequenti con coneguente sostituzione di 36 cuscinetti all'anno
  • Costi di manutenzione eccessivi per la sostituzione dei cuscinetti
  • Soluzione NSK, uilizzo dei cucnetti della serie Molded-Oil
  • Aumento della durata e risparmio costi di manutenzione
  • Cedimenti frequenti con coneguente sostituzione di 36 cuscinetti all'anno
  • Costi di manutenzione eccessivi per la sostituzione dei cuscinetti 
  • Soluzione NSK, uilizzo dei cucnetti della serie Molded-Oil

Valore

  • L’analisi di NSK ha evidenziato un problema di contaminazione del grasso dei cuscinetti dovuto ad infiltrazini di acqua e paricelle solide
  • NSK ha suggerito di installare i cuscinetti della serie Molded-Oil
  • Grazie all' utilizzo de cuscinetti della serie Molded-Oil il cliente da 2 anni non ha ancora dovuto effettuare alcuna manutenzione

Caratteristiche del prodotto

  • Cuscinetti Moded-Oil garantiscono una lubrificazione costante e continua
  • L'assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi, mantenendo pulito l'ambiente operativo
  • Durata più di due volte superiore rispetto alla lubrificazione a grasso in abimbienti soggetti a contaminazione d'acqua e di polvere
  • La versione con tenute striscianti in gomma è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
  • Esenti da manutenzione poichè i cuscinetti Molded-Oil rilasciano continuamente una quantità di lubrificante adeguata
  • Disponibile anche per applicazioni caratterizzate da velocità elevate
  • Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e a rulli conici
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Previously used ball bearings € 150 Costi dei cuscinetti: NSK Molded-Oil ball bearings € 99
Costi di mancata produzione: 8,6 hrs at € 3.125/hr € 26.875 Costi di mancata produzione: No downtime € 0
Costi di ingegnerizzazione: 8,6 hrs at € 25/hr € 215 Costi di ingegnerizzazione: No service required € 0
Costo totale € 27 240 € 99

Riferimento:SS-I-2054