Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Una casa automobilistica francese voleva ampliare le competenze del proprio team di tecnici nell'ambito specifico della riparazione e manutenzione dei mandrini delle macchine utensili. Questa esigenza era fondamentale in quanto sull’impianto venivano svolte molte lavorazioni per la produzione di componenti del motore e della scatola del cambio. NSK ha ricevuto una richiesta di consulenza e ha effettuato un’analisi applicativa sulla base della quale è stato organizzato un corso di formazione avanzata per procedure specifiche relative all'utilizzo dei macchinari e alle attività lavorative nella fabbrica. Il corso è stato organizzato in 4 sessioni per 2 giorni, coinvolgendo oltre 25 ingegneri.  L'iniziativa ha avuto ottimi risultati e un riscontro eccellente.

Training Renault NSK
  • Formazione per la manutenzione dei cuscinetti di precisione
Logo AIP NSK Experts 874x555
  • NSK AIP - Programma a Valore Aggiunto

Punti Chiave

  • Casa automobilistica francese con un parco consistente di macchine utensili
  • Team di ingegneria numeroso
  • Il cliente si è rivolto a NSK per organizzare un corso di formazione specifico sviluppato in base alle esigenze degli ingegneri per le attività di manutenzione dei mandrini delle macchine utensili
  • La formazione si è focalizzata sui cuscinetti di precisione per i mandrini delle macchine utensili
  • NSK ha sviluppato un programma di formazione in linea con le esigenze del cliente

Valore

  • Miglioramento della manutenzione dei mandrini e riduzione dei difetti dei cuscinetti
  • Revisione interna e informazioni tecniche per migliorare la manutenzione e l’affidabilità
  • NSK ha effettuato un sopralluogo e analizzato le procedure di lavoro e utilizzo delle macchine
  • E’ stato sviluppato un corso speciale fornendo anche un pacchetto servizi e criteri di valutazione
  • Sono stati formati 25 ingegneri con un corso di 2 giornate articolato in 4 sessioni
  • NSK ha fornito in seguito un servizio di consulenza con assistenza continua per i problemi riscontrati dagli ingegneri dopo il corso

Caratteristiche del prodotto

  • Training sui prodotti, corso di formazione sulla gamma e sulle caratteristiche dei cuscinetti NSK e sui vantaggi della loro applicazione
  • Applicazione dei cuscinetti NSK, training modulare sulle tematiche legate all’utilizzo e all’applicazione dei cuscinetti
  • Training AIP - Introduzione al programma a valore aggiunto di NSK e al suo utilizzo per risolvere i problemi dei macchinari e degli impianti
  • Training su settori industriali specifici, corsi di formazione specifici che trattano problemi comuni, applicazioni e processi per i cuscinetti in settori industriali
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi di formazione: 700€ by person,
25 people trained
€ 17.500 Costi di formazione
Costo totale € 17 500 € 0

Riferimento:SS-I-3004