Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un produttore di pneumatici ha rilevato un gioco nei cuscinetti della macchina miscelatrice ed era pronto a fermare la macchina per smontare i cuscinetti. Dopo aver consultato NSK, un esperto AIP ha visitato l’impianto per effettuare un'analisi delle vibrazioni e valutare le condizioni dei cuscinetti. L’ispezione ha rilevato che i cuscinetti erano in buone condizioni e il gioco rientrava nelle tolleranze operative. Il cliente ha potuto così continuare a utilizzare i cuscinetti scelti, evitando fermi di produzione e costi di manutenzione aggiuntivi.

Automotive, Tyre
  • Miscelatrice
  • Servizio Condition Monitoring (CMS)

Punti Chiave

  • Miscelatrice

  • Gioco rilevato durante un controllo di routine

  • Soluzione NSK: Servizio Condition Monitoring (CMS) con ispezione accurata per verificare lo stato di salute dei cuscinetti e dei componenti associati. NSK ha condotto un’analisi completa delle vibrazioni della miscelatrice in funzione

  • I risultati hanno dimostrato che i cuscinetti erano in condizioni ottimali e non presentavano alcun difetto. Il gioco rilevato non era critico, pertanto la macchina ha potuto essere utilizzata più a lungo, allungando sensibilmente la sua durata utile

  • Sono stati conseguiti risparmi significativi evitando di smontare i cuscinetti, intervento che avrebbe causato l'arresto della produzione e costi di manutenzione elevati

Valore

  • Un esperto di NSK ha effettuato un’ispezione iniziale della miscelatrice e consigliato un’analisi con monitoraggio delle condizioni in loco

  • Il tecnico NSK ha verificato le condizioni operative, analizzando dati tecnici, condizioni di misura e analisi spettrale

  • I cuscinetti non hanno evidenziato alcun problema, evitando interventi di manutenzione

  • Il problema del gioco non era critico, pertanto la macchina ha continuato a funzionare senza bisogno di arrestare l’impianto, con conseguente risparmio di costi

Caratteristiche del prodotto

  • Valutazione “in diretta” delle condizioni e dello stato di salute di una macchina mentre è in funzione

  • Previsione della durata utile dei componenti critici presenti all’interno di una macchina, potendo così pianificare la manutenzione con maggior cura

  • Individuazione tempestiva di eventuali problemi sui macchinari, Condition Monitoring come metodo più sensibile ed efficace per rilevare segni di usura dei macchinari

  • Supporto in loco da parte dei tecnici NSK

  • In qualità di fornitore di una gamma completa, NSK garantisce la fornitura di ricambi critici sia per i cuscinetti sia per la movimentazione lineare

  • Miglioramento delle prestazioni e riduzione dei costi operativi

Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi di mancata produzione: Machine downtime costs € 5.000 Costi di mancata produzione: No machine downtime € 0
Costi di ingegnerizzazione: Maintenance costs € 2.500 Costi di ingegnerizzazione: No maintenance costs € 0
Costo totale € 7 500 € 0

Riferimento:SS-I-3011