Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un importante produttore di carta riscontrava numerosi guasti ai cuscinetti di una macchina a rulli per la colorazione della carta a causa delle infiltrazioni di inchiostro. La macchina, utilizzata una volta al mese, si guastava ogni volta per via dei cuscinetti danneggiati dal grippaggio dall'utilizzo precedente. I cuscinetti dovevano essere sostituiti prima di ogni avvio, provocando una perdita di produzione di 4 ore. I tecnici di NSK hanno visitato lo stabilimento ed esaminato la modalità di cedimento dei cuscinetti. I tecnici hanno quindi consigliato l’utilizzo di cuscinetti in acciaio inox Molded-Oil, indicati per evitare le infiltrazioni d'inchiostro. Il cliente ha seguito i suggerimenti e ha sostituito i cuscinetti standard con i cuscinetti Molded-Oil. I nuovi cuscinetti sono stati utilizzati per un anno senza registrare nessun fenomeno di grippaggio, garantendo una riduzione dei costi di manutenzione ed evitando fermi di produzione.

Paper, paper tinting machine
  • Rulli per la Colorazione della Carta
Molded-Oil, Spacea, Comp
  • Cuscinetti Serie Molded-Oil

Punti Chiave

  • Machina per la colorazione della carta
  • Cedimenti cuscinetti causati da infiltrazioni d’inchiostro
  • Sostituzione dei cuscinetti una volta al mese(ad ogni utilizzo)
  • Perdita di produzione per  il fermo impianto di 4 ore dovuto alla manutenzione
  • Soluzione NSK:  Cuscinetti acciaio inox serie Molded-Oil
  • Aumento della durata dei cuscinetti  oltre 12 mesi

Valore

  • Il cliente riscontrava numerosi guasti ai cuscinetti di una macchina a rulli per la colorazione della carta a causa delle infiltrazioni di inchiostro
  • I cuscinetti dovevano essere sostituiti prima di ogni avvio, provocando una perdita di produzione di 4 ore
  • I tecnici di NSK hanno effettuato un’analisi dell’applicazione ed hanno consigliato l’utilizzo di cuscinetti in acciaio inox Molded-Oil, indicati per evitare le infiltrazioni d'inchiostro
  • I nuovi cuscinetti sono stati utilizzati per un anno senza registrare nessun fenomeno di grippaggio, garantendo una riduzione dei costi di manutenzione ed evitando fermi di produzione

Caratteristiche del prodotto

  • Resina Molded-Oil
  • Acciaio inossidabile per ambienti soggetti a corrosione
  • I cuscinetti Molded-Oil garantiscono una lubrificazione costante e continua
  • L’assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi, mantenendo pulito l’ambiente operativo
  • Durata più di 2 volte superiore rispetto alla lubrificazione a grasso, in ambienti soggetti a contaminazione d’acqua e di polvere
  • La versione con tenute striscianti in gomma è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
  • Esenti da manutenzione, poiché i cuscinetti Molded-Oil rilasciano continuamente una quantità di lubrificante adeguata
  • Disponibili anche per applicazioni caratterizzate da velocità elevate
  • Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e cuscinetti a rulli conici
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Standard bearings € 211 Costi dei cuscinetti: Molded-oil bearings € 183
Costi di ingegnerizzazione: Engineering fitting costs: Initial fitting, planned replacement & breakdown € 1.560 Costi di ingegnerizzazione: Engineering fitting costs € 130
Costi di mancata produzione: Loss production costs € 49.920 Costi di mancata produzione: No loss production. No incidents reported, bearings still running after 12 months operation € 0
Costo totale € 51 691 € 313

Riferimento:SS-I-2038