Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un’importante acciaieria utilizzava cuscinetti a rulli in esecuzione aperta per i propri laminatoi. Uno dei responsabili della manutenzione, che conosceva NSK e la tecnologia “Sealed Clean” sviluppata dall’azienda giapponese, stava cercando alternative per il metodo di lubrificazione da utilizzare in questa applicazione. Il cliente si è rivolto ad NSK per avere una soluzione valida che garantisse un risparmio dei costi e la riduzione dei costi di lubrificazione. NSK ha analizzato l’applicazione, avanzando alcune considerazioni per ottimizzare la struttura del cuscinetti e migliorare la lubrificazione. Avvalendosi dell’esperienza in termini di ingegneria applicata e di progetto, NSK ha sviluppato un’offerta ed ha presentato all’acciaieria un cuscinetto a rulli con tecnologia Sealed Clean. Sono stati illustrati anche i vantaggi della tecnologia Sealed Clean e la stima dei potenziali risparmi ottenuti attraverso le modifiche apportate.

Steel - Metals, Hot Strip Mill
  • Laminatoio
TRB
  • Cuscinetti a quattro corone di Rulli Conici - Lunga Durata

Punti Chiave

  • Laminatoio
  • Cuscinetti non schermati con manutenione giornaliera
  • Miglioramento dell'efficenza 
  • Soluzione NSK: Tecnologia Sealed Clean
  • Miglioramento nella tenuta del grasso
  • Miglioramento nella protezione del cuscinetto
  • Riduzione del consumo di grasso e dei costi di manutenzione

Valore

  • Utilizzo di cuscinetti in versione aperta con necessità di rilubrificazione giornaliera
  • Gli ingegneri NSK hanno poposto cusconetti con tecnologia Sealed Clean
  • NSK ha sviluppato un'offerta appropriata per il cliente
  • Significanti riduzioni di consumo di grasso
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Caratteristiche del prodotto

  • Acciai Super-TF (STF) o Water-TF (WTF)
  • Geometria interna di nuova concezione e diametro della gabbia più ampio
  • Maggior numero di rulli e di dimensioni maggiori
  • Nuova tipologia di schermatura laterale
  • Design più compatto della tenuta principale e del sostegno della tenuta
  • Speciali scanalature elicoidali
  • La nuova tipologia di tenuta sul foro impedisce la formazione di pressione negativa che causa l'infiltrazione d'acqua attraverso la tenuta principale
  • Il cuscinetto è stato concepito in modo tale da consentirgli di “respirare" pur restando relativamente al riparo dall’esposizione all’acqua
  • La nuova tenuta facilita le operazioni di manipolazione e di installazione, riducendo il rischio di un possibile danneggiamento della tenuta
  • L’acciaio Super-TF offre maggiore durata in condizioni di lubrificazione contaminata, una maggiore resistenza a usura, grippaggio e calore
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Costo di lubrificazione dei cuscinetti aperti: 1,2 volte al giorno x 4Kg di grasso x 4€/Kg di costo lubrificante x 350 giorni all’anno € 26 987 Costi dei cuscinetti: Costo della soluzione “Sealed Clean” di NSK: cuscinetti x 6Kg di grasso durante la rilubrificazione x 13,36 € di costo del lubrificante consigliato da NSK € 642
Costi di ingegnerizzazione: Costo di smaltimento del lubrificante usato (per laminatoio) € 20 625 Costi di ingegnerizzazione: Costo di smaltimento del lubrificante rabboccato € 66
Costo totale € 47 612 € 708

Riferimento:SS-I-0011