Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Stampa
Risparmio Costi: € 81 718
Introduzione
Un grande produttore di cibo per animali nel Regno Unito lamentava problemi sull'estrusore di pellet. Ogni 10-12 settimane si verificavano cedimenti dei cuscinetti con conseguente perdita di produzione. Il cliente ha chiesto a NSK di revisionare l'applicazione. L'indagine ha rilevato che la lubrificazione con grasso non era adeguata all'aspettativa di vita dei cuscinetti. NSK ha consigliato di utilizzare una lubrificazione ad olio, nel dettaglio con un olio ad alta viscosità così da garantire una durata maggiore e ha proposto una soluzione per allungare la vita dei cuscinetti. Il cliente ha sostituito i cuscinetti esistenti con Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli (Serie EA) e Cuscinetti Assiali a Rulli di alta qualità di NSK. L'estrusore è stato rimontato e ha funzionato per 7 mesi senza cedimenti.
![Food - Beverage, Extruder Machine, Press, Pet Food Manufacturer Estrusore, Produttore di cibo per animali](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f96c547e-656c-4c6b-b1a6-9ea4c36a8e45/in-fb-extruder-machine-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Stampa
![Spherical Roller Bearing, EA Series, Press Steel Cage, 2Comp Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli - Serie EA](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--3ff486c8-9baf-455f-8d45-66e2f8420b38/p-srb-ea-series-press-steel-cage-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti radiali orientabili a rulli - Serie EA
Punti Chiave
- L'estrusore di un produttore di cibo per animali registrava cedimenti dei cuscinetti ogni 10-12 settimane
- NSK ha analizzato l'applicazione e rilevato carichi assiali elevati che portavano a frequenti cedimenti
- Questo causava lunghi fermi macchina e consistenti perdite di produzione •
- NSK ha consigliato di cambiare il lubrificante a grasso con un olio ad alta viscosità e proposto di adottare i Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli NSKHPS (Serie EA)
- Grazie a questi interventi, l'estrusore ha funzionato per 7 mesi senza alcun problema
Valore
- L'estrusore di un produttore di cibo per animali registrava cedimenti dei cuscinetti ogni 10-12 settimane
- NSK ha analizzato l'applicazione e rilevato carichi assiali elevati che portavano a frequenti cedimenti
- Questo causava lunghi fermi macchina e consistenti perdite di produzione •
- NSK ha consigliato di cambiare il lubrificante a grasso con un olio ad alta viscosità e proposto di adottare i Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli NSKHPS (Serie EA)
- Grazie a questi interventi, l'estrusore ha funzionato per 7 mesi senza alcun problema
Caratteristiche del prodotto
- L'estrusore di un produttore di cibo per animali registrava cedimenti dei cuscinetti ogni 10-12 settimane
- NSK ha analizzato l'applicazione e rilevato carichi assiali elevati che portavano a frequenti cedimenti
- Questo causava lunghi fermi macchina e consistenti perdite di produzione •
- NSK ha consigliato di cambiare il lubrificante a grasso con un olio ad alta viscosità e proposto di adottare i Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli NSKHPS (Serie EA)
- Grazie a questi interventi, l'estrusore ha funzionato per 7 mesi senza alcun problema
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti | € 1 888 | Costi dei cuscinetti | € 0 | |
Costi di ingegnerizzazione | € 1 888 | Costi di ingegnerizzazione | € 472 | |
Costi di mancata produzione | € 78 049 | Costi di mancata produzione | € 0 | |
Costi di lubrificazione | € 590 | Costi di lubrificazione | € 236 | |
Altri costi | € 12 | Altri costi | € 0 | |
Costo totale | € 80 772 | € 694 |
Riferimento:SS-I-2-795
Condividi