Introduzione

In un porto per il carico di minerale di ferro in Australia, è stato rilevato che la puleggia di un nastro di carico delle navi aveva solo sei mesi di vita residua prima di dover essere sostituita, a causa della massiccia infiltrazione di particelle di minerale di ferro e della contaminazione del lubrificante con acqua, con conseguente riduzione della vita utile. NSK Engineering ha progettato un cuscinetto radiale orientabile a rulli specificamente destinato ai nastri di carico delle navi, con materiale Hi-TF e tenute rimovibili in gomma nitrilica (HNBR) con molle di ritegno, per allungare la vita utile. L’acciaio TF (Tough Steel) contrasta efficacemente l’usura che si verifica abitualmente sulla pista di rotolamento dell’anello opposto, dove il materiale della zona di carico fissa si deteriora a causa dell’infiltrazione di particelle fini.

ship loading conveyor
  • Nastro per il carico di navi
SRB - Detachable Seal
  • Cuscinetto Radiale Orientabile a Rulli con Tenuta Rimovibile

Punti Chiave

  • La puleggia di un nastro per il carico di navi aveva solo sei mesi di vita residua prima di dover essere sostituita
  • NSK ha analizzato il cuscinetto guasto, rilevando che le infiltrazioni di sostanze estranee nel lubrificante provocavano una riduzione della vita utile
  • Vita utile ridotta con esigenze di manutenzione periodica con relativi costi di manodopera e produzione persa
  • Soluzione NSK: Cuscinetti radiali orientabili a rulli in materiale Hi-TF con tenute rimovibili in gomma nitrilica
  • Maggiore durata del cuscinetto

Valore

  • La puleggia di un nastro per il carico di navi aveva solo sei mesi di vita residua prima di dover essere sostituita
  • NSK ha analizzato il cuscinetto guasto, rilevando che le infiltrazioni di sostanze estranee nel lubrificante provocavano una riduzione della vita utile
  • Vita utile ridotta con esigenze di manutenzione periodica con relativi costi di manodopera e produzione persa
  • Soluzione NSK: Cuscinetti radiali orientabili a rulli in materiale Hi-TF con tenute rimovibili in gomma nitrilica
  • Maggiore durata del cuscinetto

Caratteristiche del prodotto

  • La puleggia di un nastro per il carico di navi aveva solo sei mesi di vita residua prima di dover essere sostituita
  • NSK ha analizzato il cuscinetto guasto, rilevando che le infiltrazioni di sostanze estranee nel lubrificante provocavano una riduzione della vita utile
  • Vita utile ridotta con esigenze di manutenzione periodica con relativi costi di manodopera e produzione persa
  • Soluzione NSK: Cuscinetti radiali orientabili a rulli in materiale Hi-TF con tenute rimovibili in gomma nitrilica
  • Maggiore durata del cuscinetto
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti € 3 511 Costi dei cuscinetti € 3 074
Costi di mancata produzione € 85 049 Costi di mancata produzione € 28 350
Altri costi € 30 607 Altri costi € 10 368
Costo totale € 119 167 € 41 791

Riferimento:SS-I-11-551