Storie di Successo
Industria: Industria Ferroviaria
Applicazione: Motore di Trazione dei Treni della Metropolitana
Risparmio Costi: € 140 000
Introduzione
Un’azienda britannica specializzata nella revisione e manutenzione dei treni della metropolitana aveva l’esigenza di ridurre i costi di assistenza dei cuscinetti dei motori di trazione, prolungando gli intervalli di revisione senza compromettere l'affidabilità. I tecnici di NSK hanno condotto un'analisi delle procedure di ingrassaggio, proponendo interventi di miglioramento che sono stati accettati e documentati. Inoltre NSK ha effettuato un’analisi delle condizioni dei cuscinetti in servizio da 6 anni. Sfruttando queste informazioni, abbinate alle tecniche di NSK per l’analisi della durata dei cuscinetti, l’intervallo di revisione è stato prolungato da 4,5 a 5,5 anni, in linea con gli altri componenti del treno.
![Railway, Underground Train European metro transit vehicle in motion](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ea9b7e44-0a18-4fc0-ac7e-6a9f02a2f3a1/in-rail-underground-train-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Treni della Metropolitana
![Logo AIP NSK Experts 874x555 Logo AIP NSK Experts 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--bcb4faaf-9c0d-4a67-8385-8c0b1c2014b0/logo-aip-nsk-experts-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- AIP - Programma a Valore Aggiunto
Punti Chiave
Industria ferroviaria
Cuscinetti per motori di trazione
140 macchine
Il cliente chiedeva di ridurre i costi di manutenzione allungando gli intervalli di revisione in modo che coincidessero con gli altri componenti del treno
Soluzione NSK: Effettuare un’analisi delle condizioni dei cuscinetti dopo 6 anni di esercizio e rivedere le procedure di lubrificazione del cliente nella fase iniziale di costruzione e manutenzione
Il supporto tecnico ha consentito di prolungare l’intervallo di revisione dei cuscinetti da 4,5 a 5,5 annI
Valore
- Il cliente aveva l’esigenza di prolungare gli intervalli di revisione dei cuscinetti dei motori di trazione, tradizionalmente legati alla durata del veicolo piuttosto che alla vita della macchina
- I tecnici di NSK hanno analizzato i cuscinetti dei motori di trazione in servizio da 6 anni per valutarne le condizioni, quindi hanno effettuato un test approfondito presso l’European Technology Centre di NSK per determinare la vita residua dei cuscinetti
- È stato eseguito un esame metallurgico che prevedeva un'analisi delle condizioni dei cuscinetti, una verifica della microstruttura e dell’usura, un test di durezza e un’analisi del grado di contaminazione e del contenuto di acqua nel grasso
- I risultati hanno indicato che la durata del cuscinetto poteva essere aumentata per prolungare gli intervalli di revisione
- NSK ha inoltre rivisto i metodi di lubrificazione del cliente nella fase di costruzione iniziale e negli interventi periodici di manutenzione, suggerendo cambiamenti della procedura per favorire una maggiore durata dei cuscinetti
Caratteristiche del prodotto
- NSK analizza i cuscinetti guasti per identificare le cause di danneggiamento e fornisce consigli pratici per migliorare le condizioni delle macchine e scegliere il cuscinetto giusto
- Risultati visivi e tangibili
- Identificazione preventiva dell’usura
- Prove non distruttive
- Report dettagliati e documentati
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di ingegnerizzazione: 4,5 years overhaul cycle; 140 machines |
€ 756.000 | Costi di ingegnerizzazione: 5,5 years overhaul cycle; 110 machines New procedures extended service life by 1 year and reduced 30 machines per year overhaul |
€ 616.000 | |
Costo totale | € 756 000 | € 616 000 |
Riferimento:SS-I-2022
Condividi