Storie di Successo
Industria: Semiconduttori
Applicazione: Pompe a Vuoto
Risparmio Costi: € 7 180 000
Introduzione
Un importante produttore di piastre di silicio per microprocessori, aveva la necessità di creare una strategia proattiva per gli interventi di manutenzione, in quanto riscontrava guasti frequenti alle pompe a vuoto dotate di cuscinetti NSK. Dopo la consultazione con NSK, un esperto AIP ha effettuato un’analisi completa dell’impianto con il servizio CMS (Condition Monitoring Service). Grazie a questo servizio è stato possibile produrre una mappa completa dello stato dell’impianto. Durante un periodo di molti mesi NSK ha potuto aiutare il cliente a elaborare una strategia di manutenzione utilizzando i risultati delle misurazioni ottenute. Il cliente ha acquistato l’attrezzatura CMS da NSK per poter effettuare periodicamente le analisi necessarie al fine di evitare cedimenti e guasti prematuri delle pompe, in questo modo ha evitato costi imprevisti di manutenzione.
![Pumps, vaccum pump, Ebara Pumps, vaccum pump, Ebara](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--c6f16390-96df-4beb-930e-c47bd098ed7a/in-pumps-vacuum-pumps-ebara.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Pompa a Vuoto Ebara
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--cfd56c47-dae1-4fe0-a376-8c464a32a970/peo-condition-monitoring.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- CMS (Condition Monitoring Service)
Punti Chiave
Pompa a vuoto per la produzione di piastre in silicio per microprocessori
Strategia proattiva per le manutenzioni
Soluzione NSK: il servizio CMS (Condition Monitoring Service), ha aiutato il cliente a sviluppare una strategia predittiva di manutenzione
L'individuazione precoce dei problemi della pompa ha consentito una manutenzione proattiva della stessa
Assistenza NSK per entrambe le necessità, cuscinetti per pompe a vuoto e servizio assistenza CMS post vendita
Il continuo supporto fornito ha consentito una futura collaborazione con il cliente
Valore
Il cedimento delle pompe causava costi imprevisti significativi. Il cliente ha chiesto a NSK di effettuare un’analisi di questi cedimenti sul resto dell’impianto
Utilizzando il servizio CMS (Condition Monitoring Service) è stato possibile produrre una mappa completa dello stato dell’impianto
Questo ha permesso a NSK di lavorare in sinergia con il cliente per sviluppare una strategia di manutenzione proattiva
Sono state effettuate diverse analisi con il servizio CMS che hanno messo in evidenza la tendenza e la previsione dei guasti
NSK ha raccomandato di monitorare tutte le pompe con elevati livelli di vibrazione e con potenziale rischio di guasto prematuro così da poter intervenire e pianificare per tempo le manutenzioni
Il continuo supporto fornito da NSK ha consentito una proficua collaborazione con il cliente
Caratteristiche del prodotto
Valutazione della condizione e della salute di un macchinario durante il suo funzionamento
Analisi dei componenti dei macchinari così da consentire una corretta pianificazione degli interventi di manutenzione
Prevenzione dei problemi che si possono verificare nei macchinari. Il monitoraggio dello stato di un macchinario è il metodo più affidabile e duraturo per individuare eventuali segni di usura del macchinario stesso
Supporto in loco da parte di ingegneri NSK
NSK come fornitore globale offre un’ampia gamma di ricambi, dai cuscinetti ai sistemi lineari
Miglioramenti delle prestazioni e risparmio sui costi operativi
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di mancata produzione: Cost per guasti produttivi. 200 unità x € 35.9k/unità | € 7 180 000 | Costi di mancata produzione: Nessun guasto produttivo | € 0 | |
Costo totale | € 7 180 000 | € 0 |
Riferimento:SS-I-2091
Condividi