Smontaggio
La scelta del sistema di smontaggio dei cuscinetti dipende dalla finalità per la quale viene effettuata l’operazione (ad es. manutenzione o danneggiamento). Se il cuscinetto deve essere riutilizzato dopo lo smontaggio o viene rimosso solo a scopo di ispezione, si deve procedere con la medesima cura messa all’atto del montaggio. Se il cuscinetto ha un accoppiamento forzato, lo smontaggio potrebbe risultare difficoltoso.
Gli attrezzi per lo smontaggio devono essere valutati nel progetto originale delle parti adiacenti della macchina. Quando si effettua lo smontaggio, la procedura e la sequenza di smontaggio devono essere studiate preventivamente sul disegno della macchina e tenendo conto del tipo di accoppiamento per eseguire l’operazione in modo appropriato.
Smontaggio degli anelli esterni
Per effettuare lo smontaggio di un anello esterno avente un accoppiamento leggermente forzato in un alloggiamento con fori di estrazione, occorre dapprima posizionare le viti nei fori di estrazione in diversi punti lungo la circonferenza, come evidenziato nella Fig.10 e, quindi, scalettare l'anello esterno avvitando uniformemente i suddetti bulloni. I fori dei bulloni devono essere sempre chiusi con tappi quando non vengono utilizzati per lo smontaggio.
Nel caso di cuscinetti scomponibili, come i cuscinetti a rulli conici, sullo spallamento dell’alloggiamento sono presento tacche in diverse posizioni, come mostrato nella Fig. 11, che consentono di estrarre l’anello esterno semplicemente facendo pressione con un apposito strumento o dando colpi leggeri.

Smontaggio dei cuscinetti con foro cilindrico
Se la progettazione delle zone adiacenti permette di estrarre l’anello interno mediante pressa, non esistono particolari problemi e tutto si risolve con facilità e rapidità. In questo caso la forza di estrazione deve essere imposta solo sull’anello interno (Fig. 12). Spesso si utilizzano gli estrattori rappresentati in Fig. 13 e 14.

In entrambi i casi, i ganci di estrazione devono essere messi in tensione appoggiandosi alla faccia posteriore dell’anello interno per cui risulta indispensabile considerare in fase di progettazione le dimensioni dello spallamento o eseguire degli incavi adatti ad accogliere gli estrattori stessi (Fig. 14).
Per lo smontaggio dei cuscinetti di grandi dimensioni si ricorre al sistema a iniezione d’olio, Lo smontaggio viene facilitato mediante l’iniezione d’olio nei fori dell’albero. Nel caso di cuscinetti molto larghi, si abbina il metodo a iniezione d’olio con l’estrattore meccanico.
Per lo smontaggio degli anelli interni dei cuscinetti radiali a rulli cilindrici nella versione NU e NJ si ricorre al riscaldamento a induzione, in quanto permette di ottenere un allargamento radiale locale che garantisce un’estrazione veloce e sicura (Fig. 15). Il riscaldamento a induzione è un sistema che si utilizza anche per il montaggio sull’albero di parecchi cuscinetti di questi tipi.
Smontaggio dei cuscinetti con foro conico
Quando si devono smontare cuscinetti di piccole-medie dimensioni montati su bussole di trazione, si posiziona dietro il cuscinetto un morsetto per fissare l’anello interno, si allenta poi la ghiera di bloccaggio di alcuni giri e come mostrato in Fig. 18, si prosegue martellando la bussola con un utensile idoneo.
La Fig. 16 mostra una procedura per la rimozione di una bussola di estrazione mediante serraggio della ghiera di smontaggio. Per i casi più difficili si può procedere praticando e maschiando fori nella ghiera ed estraendo la bussola stringendo i bulloni come mostrato in Fig. 17.
I cuscinetti di grandi dimensioni vengono smontati con maggiore facilità sfruttando la pressione dell’olio. La Fig. 19 mostra la rimozione di un cuscinetto mediante l’iniezione di olio in pressione attraverso un foro e una scanalatura su un albero conico, per dilatare l’anello interno. Il cuscinetto può muoversi improvvisamente in direzione assiale quando l’interferenza viene eliminata durante questa operazione, pertanto si raccomanda di utilizzare una ghiera di bloccaggio a scopo preventivo. Nella Fig. 20 viene rappresentato un esempio di estrazione mediante ghiera idraulica.

Condividi