Filosofia e Risultati / Quattro tecnologie chiave più una
Filosofia e Risultati

NSK persegue da sempre lo sviluppo di tecnologie innovative ed è impegnata a migliorare la qualità per contribuire alla creazione di una società più sicura ed efficiente e per proteggere l’ambiente, in linea con la sua filosofia aziendale. Le colonne portanti di queste tecnologie sono tribologia, materiali, simulazione digitale e meccatronica, che costituiscono le Quattro Tecnologie Chiave di NSK.
A queste si aggiunge l’ingegneria di produzione, un’altra tecnologia importante e un punto di forza di NSK che sostiene le nostre Tecnologie Chiave.
Le tecnologie e i prodotti realizzati sulla base delle nostre Quattro Tecnologie Chiave, con l’aggiunta dell’ingegneria di produzione, contribuiscono allo sviluppo dell’industria in tutto il mondo e agli stili di vita agiati delle persone.
NSK continuerà a impegnarsi nello sviluppo tecnologico avanzato e a fornire prodotti di altissima qualità e funzionalità, che risponderanno alle richieste del mercato negli anni a venire.
Perseguendo l’intento di contribuire a una società più sicura ed efficiente e di salvaguardare l’ambiente, come dichiarato nella filosofia aziendale di NSK, l’Azienda è impegnata a individuare con precisione le esigenze dei clienti e della società e a sviluppare prodotti e tecnologie ecocompatibili che sfruttano le Quattro Tecnologie Chiave dell’Azienda: Tribologia (tecnologia di controllo dell’attrito), Materiali, Simulazione Digitale e Meccatronica.
Sviluppando e commercializzando prodotti innovativi e sofisticati in modo puntuale, NSK contribuisce a creare una società più sicura ed efficiente e, al tempo stesso, a risparmiare energia e a ridurre le emissioni di anidride carbonica.
Quattro Tecnologie Chiave più Una
Tribologia

Attrito sulla superficie della sfera di un cuscinetto
Studio, analisi e controllo dell’attrito
La tribologia studia l’attrito e l’usura delle superfici di contatto in movimento relativo, come le parti rotanti soggette a forze di grande entità con un leggero velo d’olio. Le condizioni di lavoro gravose vengono mitigate attraverso i metodi di lubrificazione e i trattamenti di superficie sviluppati da NSK, che producono prestazioni superiori nelle applicazioni che richiedono basso attrito, velocità di rotazione elevate, esercizio silenzioso o maggiore durata.
Materiali

Cuscinetti che utilizzano ceramiche e resine
Ricerca incessante per aumentare la durata e l’affidabilità delle prestazioni
La ricerca e lo sviluppo di materiali riguardano praticamente ogni aspetto delle prestazioni di un prodotto. Attraverso un’accurata selezione della composizione dei materiali, trattamenti termici e materiali ceramici, NSK garantisce l’ottimizzazione delle prestazioni applicative. Tale ottimizzazione può derivare da miglioramenti della funzione, della resistenza o dell’affidabilità, oppure da progressi in termini di efficacia dei costi o efficienza di produzione.
Simulazione numerica

Esempio di analisi del flusso di grasso del cuscinetto
Simulazione nel ciberspazio di applicazione reali per prevedere le prestazioni
In passato, la precisione e l’affidabilità dello sviluppo dei prodotti erano garantite dall’esperienza nella progettazione e da fasi di collaudo più lunghe. La tecnologia di simulazione di NSK consente di accelerare la progettazione e la produzione grazie alla convalida digitale. Si possono valutare e analizzare anche condizioni estreme o progetti innovativi che sfidano le idee consolidate.
Meccatronica

Caster attivo
Tecnologia a supporto delle persone per un futuro comodo, sicuro e confortevole
La meccatronica integra la tecnologia degli elementi meccanici con la tecnologia di controllo. Combinando cuscinetti, viti a ricircolazione di sfere e guide lineari con motori, sensori e computer, si ottiene una migliore funzionalità meccanica grazie al controllo tramite computer. Questa tecnologia applica nuove funzioni e prestazioni a un’ampia gamma di macchinari industriali, ad esempio per le automobili e la biomedicina. Inoltre contribuisce ad aumentare l’affidabilità, oltre a una maggiore comodità e sicurezza nella vita quotidiana.
Ingegneria di produzione

Stabilimento di Cheonan in Corea del Sud
Dare forma alle Quattro Tecnologie Chiave
Per salvaguardare l’ambiente e aumentare la sicurezza attraverso le nostre Quattro Tecnologie Chiave, serve qualcosa per dare nuova vita a queste tecnologie. Inoltre, è fondamentale produrre sempre con una qualità elevata. NSK affronta queste sfide applicando l’intelligenza artificiale alle proprie apparecchiature, utilizzando l’IoT e ottimizzando l’intera infrastruttura produttiva, lavorando nel contempo per creare fabbriche intelligenti che ottimizzano gli spazi, risparmiano energia e riducono il fabbisogno di manodopera.
Condividi