Utensili Idraulici

Spintori, Estrattori Idraulici e Piastre di Estrazione
Quando sono richiesti carichi elevati per ottenere un accoppiamento con interferenza fra il cuscinetto e la superficie di montaggio, la gamma di spintori, estrattori idraulici e piastre di estrazione di NSK è ideale per queste operazioni.

Ghiere Idrauliche
La ghiera idraulica è ideale per applicare progressivamente forze maggiori e parallele all’albero per il montaggio di cuscinetti più grandi su un albero o un manicotto.
- Le ghiere idrauliche di NSK sono provviste di un perno assiale brevettato che ne facilita l’applicazione
- La dotazione comprende aste a gomito, viti di estrazione e chiavi
- Le ghiere idrauliche hanno un rivestimento di Armaloy che forma uno strato antiruggine, aumentando la durata e la robustezza

Pompe Idrauliche
La gamma di pompe idrauliche di NSK può essere utilizzata insieme alle ghiere idrauliche o con alberi conici dotati di condotti e scanalature per l’olio.
- Due taglie in base alla capacità richiesta
- Il kit pompa comprende: pompa, tubo idraulico, distacco rapido, raccordo di attacco, manometro, raccordo di giunzione a T, olio extra e valigetta in metallo
Condividi