Mood. Linear, Ball Screw

Viti a Ricircolazione di Sfere

Quando le viti a ricircolazione di sfere giungono al termine della loro vita utile per via della fatica da rotolamento, delle piccole scaglie iniziano a separarsi dalla superficie delle piste di rotolamento e delle sfere. Questo fenomeno si definisce “sfaldamento”. In alcuni casi si verificano sfaldamenti prematuri o danni anomali che possono portare al guasto della macchina. La manipolazione scorretta, l'eccessivo disallineamento, la lubrificazione insufficiente e la contaminazione rappresentano le cause principali del problema. Talvolta il fenomeno è provocato da una combinazione di questi elementi. E’ possibile prevenire la ricorrenza dello stesso problema attraverso un’analisi approfondita del prodotto che si è guastato, dei metodi di manipolazione, del montaggio, della manutenzione e della storia del problema, ricorrendo alle testimonianze degli utenti.

 

Cliccare sulla foto per ingrandirla