Mood, Press, News

Usługi - 28/09/2020

Both of these bearing products are counterfeit, showing incorrect packaging (left) and no markings (right)

Żaden zespół inżynieryjny czy ds. zakupów nie chciałby wpaść w pułapkę związaną z nabyciem podrobionych łożysk i zagrozić w ten sposób reputacji swojej firmy. Każdego roku firma NSK inwestuje znaczne środki w identyfikację i ściganie fałszerzy, ale ma świadomość, że najlepszym sposobem na zatrzymanie tego procederu jest ograniczenie popytu. Mając to na uwadze, firma informuje klientów o sposobach identyfikacji i unikania zakupu łożysk z nielegalnych źródeł, co jest niezwykle korzystne dla wszystkich interesariuszy. Większość użytkowników końcowych, którzy nabyli podrobione łożyska, sądzi, że kupiła oryginalne produkty i - nie mając zwykle wystarczającej wiedzy z zakresu technologii łożyskowej - nie będzie w stanie na miejscu dostawy odróżnić produktów autentycznych od podrobionych.

W rezultacie użytkownicy są całkowicie zależni od swoich dostawców w zakresie wprowadzania niezbędnych procedur kontroli jakości, które mają zapobiegać kupowaniu i dostarczaniu podrobionych łożysk.

Korzystanie z autoryzowanych źródeł

Zakup z autoryzowanego źródła NSK gwarantuje nabycie autentycznych łożysk. Kupując łożyska klasy premium od autoryzowanego dystrybutora lub dealera, użytkownicy mogą być pewni, że podmioty te wdrożyły rygorystyczne procedury zapewnienia jakości, ponieważ jest to jeden z wielu ścisłych procesów kontrolnych, których dystrybutorzy muszą przestrzegać, aby uzyskać aprobatę firmy NSK.

Aby zweryfikować korzystanie z potwierdzonego źródła, należy odwiedzić stronę NSK, gdzie zamieszczono pełną listę Autoryzowancyh Dystrybutorów. Opcjonalnie w celu potwierdzenia statusu dystrybutora można skontaktować się telefonicznie z firmą NSK.

Kolejną możliwością, która sprzyja pojawieniu się w obiegu podrobionych łożysk jest sytuacja, gdy podwykonawcy dokonują napraw takich podzespołów, jak silniki elektryczne, pompy, skrzynie biegów czy wentylatory. Czasami podwykonawca, nie zdając sobie sprawy ze skali ryzyka (w tym możliwości wystąpienia przedwczesnych uszkodzeń), nieświadomie montuje podrobione łożyska.

W rezultacie każdy podwykonawca powinien zostać zweryfikowany tak, aby miał świadomość jakie zagrożenia wiążą się z produktami nieoryginalnymi oraz posiadał odpowiednie środki kontroli pozwalające zapobiegać nabywaniu podejrzanych produktów.

W razie wątpliwości co do autentyczności łożysk wykonanie kilku podstawowych prób może pomóc zidentyfikować firmę NSK jako oryginalnego producenta. Na początku należy sprawdzić oznaczenia - ich brak jest oczywistym znakiem, że łożyska są podrobione. Jeśli oznaczenia są obecne, należy się upewnić, czy przypominają one standardowe oznaczenia producenta oraz czy znajdują się we właściwych miejscach na łożyskach. Negatywna weryfikacja może wskazywać na nielegalną produkcję.


Nieodpowiednie standardy jakościowe

Niska jakość to kolejny czynnik, który może pomóc w ujawnieniu podrobionych łożysk. Dokładna kontrola elementów tocznych i bieżni podejrzanych produktów jest w stanie dostarczyć kluczowych wskazówek, takich jak niedokładne wykończenie powierzchni i nieprawidłowy wygląd wałeczków. Procesy produkcyjne firmy NSK są udoskonalane od wielu dziesięcioleci, co w połączeniu z rygorystycznymi procedurami jakości oznacza, że w tym przypadku nie ma możliwości wprowadzenia na rynek produktów niskiej jakości.

Opakowanie stanowi kolejną wskazówkę w zakresie identyfikacji podrobionych łożysk. Przede wszystkim użytkownicy powinni sprawdzić, czy łożyska zostały zapakowane w odpowiedni materiał transportowy. Niewłaściwe lub niskiej jakości opakowanie oznacza, że łożyska nie zostały dostarczone przez NSK. Dodatkowo należy sprawdzić konfigurację palet i ładunek kontenera oraz porównać kraj producenta z krajem wysyłki, a także sprawdzić jakość skrzyni transportowych.


Po usunięciu zewnętrznego opakowania należy obejrzeć kartony z łożyskami i upewnić się, czy są podobne do innych opakowań otrzymanych wcześniej. Zawsze trzeba sprawdzać, czy kartony mają odpowiednie oznaczenia i czy logo jest oryginalne.

Proste rozwiązanie

Kupowanie łożysk z zaufanego źródła, jakie stanowią Autoryzowani Dystrybutorzy NSK, zwalnia oczywiście klientów z konieczności przeprowadzania tego typu kontroli. Starannie dobrani i skrupulatnie monitorowani Autoryzowani Dystrybutorzy NSK to profesjonalne, kompetentne oraz dbające o zadowolenie klienta firmy. Dzięki dużym zapasom magazynowym produktów NSK i RHP oraz nieograniczonemu dostępowi do całego asortymentu, dystrybutorzy szybko i niezawodnie dostarczają oryginalne łożyska. Ponadto zapewniają pełnię usług: od zarządzania zapasami oraz wiedzy o produktach i zastosowaniach, po porady inżynieryjne i wsparcie wykorzystujące koncepcję całkowitego kosztu posiadania (TCO).

Zaopatrując się u Autoryzowanych Dystrybutorów NSK, działających z pełnym poświęceniem w ramach lokalnej i globalnej współpracy, klienci mają gwarancję nabycia fabrycznie nowych, oryginalnych łożysk NSK klasy premium, które zapewniają optymalny poziom wydajności.

Na stronie www.stopfakebearings.com można znaleźć więcej informacji o procederze podrabiania łożysk.

 

 

Zdjęcie1) Oba te łożyska są podrobione, na co wskazuje nieprawidłowe opakowanie (po lewej) oraz brak oznaczeń (po prawej).

Authentic (left) and counterfeit (right)

Zdjęcie 2)  Chociaż ogólny wygląd produktów jest podobny, istnieje kilka obszarów, w których łożysko oryginalne (po lewej) i podrobione (po prawej) się różnią - są to m.in wcięcia na wałeczkach.

Left: single-piece machined brass cage with broached pocket; Right: counterfeit two-piece cage with rivets

Zdjęcie 3)  Zdjęcie po lewej pokazuje jednoczęściowy, obrabiany maszynowo mosiężny koszyk z przeciągniętymi kieszeniami, po prawej - podrobiony, dwuczęściowy koszyk z nitami. Różnica w konstrukcji koszyka może spowodować uszkodzenie łożyska.

NSK Authorised Distributor logo

 

Zdjęcie 4) Zbliżenie logo Autoryzowanego Dystrybutora NSK.

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów