Mood, Press, News

Motoryzacja - 20/07/2020

The vehicle’s ABS sensor reads the many N+S poles located within the encoder seal

W przypadku napraw pojazdów firma NSK dąży do tego, aby technicy i mechanicy samochodowi mogli je wykonywać szybciej, bezpieczniej i bardziej niezawodnie. Z tego powodu nabywcy rozwiązań NSK ProKIT otrzymują w 100% oryginalne łożyska wraz ze wszystkimi komponentami potrzebnymi do szybkiej i fachowej wymiany łożysk piast kół. Łożyska tego typu nie należą do najprostszych do zainstalowania części, dlatego firma NSK zapewnia dodatkowe wskazówki i porady, które pomogą uniknąć typowych błędów. 

Po pierwsze, przed montażem należy porównać nowe łożysko z zamontowanym. Wybór niewłaściwego łożyska to najczęstszy błąd popełniany przez mechaników. Jeśli łożysko zostanie wybrane prawidłowo, można je szybko sprawdzić ponownie za pomocą katalogu online NSK.  W razie konieczności uzyskania dalszych informacji należy bezpośrednio skontaktować się z firmą NSK.


Zapobieganie uszkodzeniom enkodera magnetycznego

Niektóre łożyska piast wyposażone są w enkoder magnetyczny dla sygnału ABS i wymagają zwiększonej uwagi przy montażu. Uszczelki enkodera zawierają wiele biegunów N+S, których położenie jest odczytywane przez czujnik prędkości (Fot 1). Jeśli bieguny N + S ulegną uszkodzeniu podczas instalacji, może to doprowadzić do awarii układu ABS.

Używając karty testowej NSK mechanicy są w stanie określić, czy łożysko piasty zostało wyposażone w enkoder. Tej samej karty testowej można również użyć do ustalenia, czy zamontowane łożysko ma uszkodzone bieguny (jeśli wynik różni się od pokazanego na Fot. 2), co z kolei może pomóc technikom w identyfikacji problemów z sygnałem ABS.

Zabezpieczanie enkodera przed zanieczyszczeniami i działaniem magnesów

Dobrą praktyką jest niedopuszczanie do kontaktu enkodera z narzędziami, takimi jak klucze czy śrubokręty, ponieważ mogą one zmieniać biegunowość, co również prowadzi do problemów z sygnałem ABS. Mając to na uwadze, łożysko należy wyciągać z opakowania ochronnego dopiero bezpośrednio przed montażem.

Zapewnianie poprawnej orientacji enkodera

Enkodery są umieszczone tylko po jednej stronie łożysk kół generacji Hub I - tak jak identyfikuje to karta testowa - dlatego ważne jest, aby zapewnić ich prawidłową orientację po wciśnięciu łożysk w zwrotnicę. Przed rozpoczęciem tej operacji zawsze należy sprawdzić, czy po montażu powierzchnia enkodera będzie przylegać do czujnika.

Unikanie nacisku na powierzchnię enkodera

Do wciskania łożysk należy użyć narzędzia, które styka się tylko z powierzchnią czołową pierścienia zewnętrznego łożysk piast generacji Hub I (Fot. 3). Nigdy nie należy naciskać na uszczelkę enkodera i na pierścień wewnętrzny, ponieważ doprowadzi to do uszkodzenia łożyska już po paru kilometrach jazdy. Po wybraniu odpowiedniego narzędzia, należy ustawić łożysko w jednej linii z otworem zwrotnicy i wcisnąć je pionowo w zwrotnicę.

Dalsze wskazówki dotyczące prawidłowego montażu łożyska

Podczas całego procesu wymiany łożysk należy pamiętać o wielu ogólnych wskazówkach, takich jak zabezpieczenie wszystkich części zawieszenia w celu uniknięcia uszkodzeń. Dodatkowo, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie łożyska, szczególnie ważne jest kontrolowanie pozycji piasty i zwrotnicy podczas montażu oraz wcześniejsze oczyszczenie wszystkich powierzchni mających kontakt z łożyskiem (Fot. 4 i 5)

Na koniec, dla zapewnienia bezpiecznego ponownego montażu, technicy powinni stosować wyłącznie momenty dokręcania zalecane przez danego producenta samochodów. W szczególności należy pamiętać, że przyłożenie nadmiernego momentu obrotowego do nakrętki CVJ (przegubu homokinetycznego) może prowadzić do uszkodzenia łożyska (Fot. 6).

Prawidłowy montaż łożysk kół piast generacji Hub I z enkoderami magnetycznymi jest szczególnie wymagający, dlatego firma NSK opublikowała film pokazujący szczegółowo każdy etap procesu. NSK oferuje również specjalne szkolenia skupiające się na łożyskach kół. Wszyscy zainteresowani są proszeni o bezpośredni kontakt.

 

 

Zdjęcie 1) Czujnik ABS pojazdu odczytuje wiele biegunów N+S znajdujących się w uszczelce enkodera magnetycznego. 

Technicians can check for the presence and location of an encoder using NSK test cards

Zdjęcie 2) Za pomocą karty testowej NSK mechanicy mogą potwierdzić obecność i lokalizację enkodera.

A tool should be selected that only presses on the outer ring of the bearing, leaving sufficient bore clearance as shown in the inset diagram

Zdjęcie 3)  Należy wybrać takie narzędzie, które naciska tylko na zewnętrzny pierścień łożyska, pozostawiając wystarczający prześwit otworu, tak jak pokazano na schemacie przekładki.

It is important to control the hub and knuckle during assembly, and ensure all surfaces which come into contact with the bearing are cleaned beforehand

Zdjęcie 4) i 5)  Ważne jest, aby kontrolować położenie piasty i zwrotnicy podczas montażu i upewnić się, że wszystkie powierzchnie mające kontakt z łożyskiem zostały wcześniej oczyszczone.

Hub

    

Upon reassembly, take care to avoid applying excessive torque to the CVJ nut as it can lead to bearing damage

Zdjęcie 6)  Podczas ponownego montażu należy uważać, aby nie przykładać zbyt dużego momentu do nakrętki CVJ (przegubu homokinetycznego), ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia łożyska.

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów