Mood, Press, News

Łożyska - 07/04/2021

NSKHPS angular-contact ball bearing

Technicy utrzymania ruchu w zakładzie produkcji stali, nieświadomi faktu, że poduszki (obudowy) walców w walcarce prętów zostały wyposażone w niewłaściwe podkładki dystansowe, borykali się z regularnymi uszkodzeniami łożysk oraz koniecznością przeprowadzania pilnych i kosztownych wymian. Działania firmy NSK, polegające na przeprowadzeniu sesji szkoleniowych dotyczących najlepszych praktyk, szybko rozwiązały problem, przynosząc klientowi imponujące roczne oszczędności w wysokości 46.190 EUR. 

 

Technicy ds. konserwacji odpowiedzialni za walcarkę prętów nie zdawali sobie sprawy z prawidłowego sposobu obliczania wielkości podkładek wymaganych dla poduszek walców. Zamiast tego zespół pracował zgodnie ze standardową procedurą operacyjną (SOP), która nie była aktualizowana od 20 lat.  Zakład stalowniczy, zaniepokojony kosztami pilnych wymian
i pięcioma przestojami w ciągu roku spowodowanymi uszkodzeniami łożysk, zwrócił się do firmy NSK, aby skorzystać z zalet Programu Wartości Dodanej AIP.

Po wszechstronnej ocenie uszkodzonych łożysk i poduszek walców, inżynierowie NSK zidentyfikowali przyczynę uszkodzeń w postaci montażu nieprawidłowo dobranych podkładek dystansowych. To odkrycie zapoczątkowało szereg propozycji zapewniających wartość dodaną
dla klienta, w tym sesje szkoleniowe przeprowadzone na miejscu przez zespół specjalistów NSK, którzy zademonstrowali prawidłowy proces montażu łożysk. Nowe obliczenia dla podkładek są teraz dostępne w zaktualizowanej i ponownie wydanej wersji procedury SOP.

Oryginalne łożyska NSK zastąpiły poprzednio używane, drogie łożyska, generując dalsze oszczędności. Obecnie zaplanowane wymiany są realizowane po konkurencyjnych cenach.

Łożyska kulkowe skośne NSKHPS oferują znaczące korzyści użytkownikom maszyn przemysłowych, takich jak te, które można znaleźć w hutach i innych zakładach w sektorze produkcji metali. Przykładowo łożyska te zapewniają użytkownikom łatwą obsługę, długą żywotność, niskie wibracje i cichą pracę. Ponadto charakteryzują się zdolnością do przenoszenia ciężkich obciążeń i osiągania wysokich prędkości pracy w połączeniu z wysoką dokładnością wymiarową i precyzją ruchu.

Koszyk wykonany z materiału poliamidowego stanowi pierwszy wybór w standardowych zastosowaniach, a dostępność innych materiałów sprawia, że łożyska kulkowe skośne NSKHPS optymalnie sprawdzają się w wielu innych produktach przemysłowych, takich jak pompy API
(z obrabianym maszynowo koszykiem mosiężnym) i sprężarki śrubowe (koszyk z materiału L-PPS).

Zastosowanie łożysk NSKHPS w połączeniu ze zaktualizowaną standardową procedurą operacyjną SOP zapewniło hucie roczne oszczędności w wysokości 46.190 EUR, głównie dzięki mniejszym stratom produkcyjnym, skróceniu czasu konserwacji i niższym kosztom łożysk.

 

Zdjęcie: Łożyska kulkowe skośne NSKHPS zapewniają hutom stali znaczące korzyści.

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów