Mood, Press, News

Łożyska - 27/09/2021

NSK SWR spherical roller bearings

Łożyska stosowane w maszynach do ciągłego odlewania muszą wytrzymywać trudne warunki pracy, obejmujące wysokie temperatury, ciężkie obciążenia, bardzo niskie prędkości, działanie wody/pary wodnej i powstawanie zgorzelin. W rezultacie powszechnym problemem są uszkodzenia łożysk w postaci zużycia eksploatacyjnego, łuszczenia i wykruszania, co skłania coraz większą liczbę zakładów stalowniczych do stosowania łożysk baryłkowych NSK SWR (Super Wear Resistant).  W porównaniu do standardowych odpowiedników wykonanych ze stali łożyskowej AISI 52100 te zaawansowane łożyska zapewniają kilkukrotnie większą odporność na zużycie i łuszczenie oraz charakteryzują się wyższą wytrzymałością pierścienia zewnętrznego. 

Do odbiorców korzystających z zalet serii SWR firmy NSK dołączył ostatnio międzynarodowy zakład produkcji stali, który wcześniej doświadczał regularnych uszkodzeń łożysk w maszynie
do ciągłego odlewania. Wytwarza ona płyty stalowe w procesie charakteryzującym się występowaniem ciężkich obciążeń, które obniżały żywotność standardowych łożysk z powodu zużycia i zmęczenia eksploatacyjnego. Średnia żywotność łożysk zamontowanych w maszynie wynosiła zaledwie 40-50 tygodni.

W celu wydłużenia okresu eksploatacji łożysk i obniżenia kosztów konserwacji zakład poprosił
o pomoc ekspertów NSK, którzy starannie przeprowadzili pełny przegląd zastosowania. Doświadczony zespół inżynierów zauważył, że wzorce uszkodzeń były zgodne z innymi tego typu problemami obserwowanymi w maszynach do ciągłego odlewania, wykorzystującymi standardowe łożyska baryłkowe.

Raport o stanie łożysk NSK zawierał zalecenie wdrożenia łożysk baryłkowych serii SWR wykorzystujących specjalnie opracowaną stal o znacznie wyższej odporności na zużycie
i zmęczenie eksploatacyjne. Odporność na zużycie łożysk SWR, które od 2001 r.  z powodzeniem sprawdzają się w instalacjach odlewania ciągłego, jest trzykrotnie wyższa niż w przypadku wykorzystania stali łożyskowej AISI 52100, a odporność na łuszczenie oraz wytrzymałość pierścienia zewnętrznego są pięciokrotnie wyższe. Ponadto łożyska NSK SWR mogą zastąpić standardowe łożyska baryłkowe w maszynach do ciągłego odlewania, bez modyfikowania osi
i pracować wydajnie zarówno w wersji z uszczelkami, jak i bez nich.

Warto zauważyć, że zminimalizowane tarcie pierścienia zewnętrznego pomaga wydłużyć żywotność łożyska. Jest to istotny czynnik, ponieważ tarcie spowodowane poślizgiem różnicowym może sprzyjać nierównomiernemu zużyciu, łuszczeniu i wykruszaniu, a zjawiska te łącznie stanowią ok. 80 % uszkodzeń występujących w pierścieniu zewnętrznym łożysk baryłkowych
w zakładach produkujących stal.

Firma NSK zasugerowała klientowi przeprowadzenie próby trwałości łożysk baryłkowych SWR. Badanie zakończyło się sukcesem - łożyska zapewniły o 60 % dłuższą żywotność, co przełożyło się na imponujące roczne oszczędności w wysokości 140.000 euro. Suma ta wynika z eliminacji zarówno przestojów spowodowanych uszkodzeniami łożysk, jak i kosztów robocizny przy wymianie łożysk.

Tego rzędu oszczędności są łatwo osiągalne w przypadku maszyn do ciągłego odlewania,
gdzie standardowe łożyska baryłkowe po prostu nie są wystarczająco wytrzymałe, aby sprostać trudnym warunkom pracy. W tego typu zastosowaniach zespół ekspertów NSK może pomóc zidentyfikować przyczynę problemu i zarekomendować rozwiązanie oparte na sprawdzonej
serii SWR.

Dodatkowo inżynierowie i technicy zajmujący się konserwacją, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów z maszynami lub sprzętem wyposażonym w łożyska toczne mogą skorzystać z aplikacji Bearing Doctor firmy NSK. To skuteczne narzędzie dostarcza informacji
o prawidłowej obsłudze, montażu, smarowaniu i konserwacji łożysk, które pomagają zapobiegać przedwczesnym uszkodzeniom. Aplikacja zawiera również wiele zdjęć i klipów dźwiękowych przydatnych dla użytkowników w zakresie diagnozy uszkodzeń łożysk i ich możliwych przyczyn.

Więcej informacji na temat serii łożysk baryłkowych SWR firmy NSK można znaleźć pod adresem: www.nsk.com/eu-en/products/data-sheets/swr-spherical-roller-bearings

 

Zdjęcie 1) Oprawy i łożyska serii SWR na osi maszyny do ciągłego odlewania

Flaking and fracture in the outer ring raceway of a spherical roller bearing

Zdjęcie 2) Typowy przykład złuszczania i wykruszania bieżni pierścienia zewnętrznego łożyska baryłkowego zamontowanego w maszynie do ciągłego odlewania

Zdjęcie 3)  Powszechne mechanizmy uszkodzeń łożysk baryłkowych stosowanych w maszynach i urządzeniach do produkcji stali

Spherical roller bearings of the NSK SWR series

Zdjęcie 4)  Łożyska baryłkowe serii SWR firmy NSK zapewniają kilkukrotnie większą odporność na zużycie niż ich standardowe odpowiedniki

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów