O Firmie - 09/10/2023
Agritechnica 2023: łożyska NSK to skuteczne rozwiązania dla rolnictwa
Na targach Agritechnica 2023 (odbywających się od 12 do 18 listopada br. w Hanowerze) firma NSK skupi się na trzech kluczowych tematach mających wpływ na sektor rolnictwa, które obejmują zrównoważoną uprawę roli, zwalczanie chwastów bez użycia środków chemicznych oraz zastosowanie robotyki. Na stoisku C12 w hali 15 japońska firma zademonstruje skuteczne rozwiązania, które pomagają producentom maszyn rolniczych w wykorzystaniu najnowszych technologii łożysk poprawiających wydajność, optymalizujących zrównoważony rozwój i zwiększających oszczędności. Odwiedzający stoisko zobaczą trzy przykłady rzeczywistych systemów klientów, w których zastosowano innowacyjne rozwiązania łożyskowe NSK.
Łożyska NSK zapewniają długą żywotność nawet w trudnych warunkach pracy, dzięki kilku wyróżniającym się cechom w postaci mi.in systemów ciągłego smarowania i optymalnych uszczelnień. Najlepsze potwierdzenie tego faktu stanowią udane projekty, na których koncentruje się podejście firmy na targach Agritechnica. Wszystkie prezentowane rozwiązania klientów będą dotyczyły zrównoważonych systemów odchwaszczania i konserwacji pomagających przemysłowi rolniczemu zastąpić glifosat i chronić glebę w sposób przyjazny dla środowiska.
Przykład stanowi ekologiczny i neutralny pod względem emisji CO2 automatyczny robot do odchwaszczania i siewu FarmDroid FD20 wyposażony w panel słoneczny. Dzięki autonomicznej pracy przez całą dobę bez generowania zewnętrznych kosztów energii szacuje się, że okres zwrotu z inwestycji w FD20 wyniesie około 12 miesięcy.
Podczas pracy FD20 wykorzystuje sygnał GPS do oznaczania rozmieszczenia roślin podczas siewu, a następnie wykonuje mechaniczne odchwaszczanie zarówno pomiędzy rzędami, jak i wewnątrz rzędów. W przypadku FD20 wykorzystano precyzyjne łożyska kulkowe poprzeczne NSK serii 6004 z uszczelkami DDU po obu stronach, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń,
co pozwala robotowi niezawodnie wykonywać swoje zadania. Solidność konstrukcji tych łożysk dodatkowo wzmacniają pierścienie wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z opatentowanej przez NSK stali nierdzewnej ES1, która zapewnia lepszą odporność na korozję niż standardowa martenzytyczna stal nierdzewna, nie wpływając negatywnie na twardość. Rezultat? Ograniczenie kosztów konserwacji i przestojów.
Kolejnym kluczowym rozwiązaniem prezentowanym na stoisku NSK będzie kosiarka bijakowa czołowa Ferri do prac na nasypach i pochyłościach. Mocowana do nośników narzędzi, takich jak Unimog, kosiarka bijakowa Ferri idealnie nadaje się do prac konserwacyjnych w gospodarstwach
i na farmach. W tych innowacyjnych kosiarkach zastosowano piasty Agro NSK (Agri Disc Hubs) wyposażone w dwurzędowe łożyska kulkowe skośne z dzielonym pierścieniem wewnętrznym, które pochłaniają duże siły osiowe i przechylające podczas ruchu. Piasty Agro NSK, umieszczone w solidnej obudowie, są dostarczane w zakresie wymiarów dostosowanych do wymagań klienta, wykorzystując kombinację konstrukcji uszczelnień labiryntowych i stykowych, co zapobiega zarówno wnikaniu zanieczyszczeń, jak i wyciekom smaru.
Firma NSK będzie prezentować także obrotową motykę Adelhelm przeznaczoną do mechanicznego odchwaszczania winnic i sadów. Ten typ mechanicznej uprawy roli umożliwia odchwaszczanie bez użycia środków chemicznych, zapewniając jednocześnie optymalne przygotowanie gleby. W tych motykach obrotowych, które nie wymagają napędu zewnętrznego, piasty Agro NSK zapewniają niskie tarcie w trakcie obrotu rolek w trudnych warunkach pracy obejmujących obecność kamieni, pyłu, zanieczyszczeń, wilgoci i obciążeń udarowych.
Nawet w tak ekstremalnych warunkach piasty Agro – i tym samym sprzęt, w którym są zamontowane – zapewniają kilkukrotnie dłuższą żywotność w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami. Co więcej, dzięki modułowości, te ekonomiczne, samosmarujące i gotowe do montażu jednostki umożliwiają szybkie dostosowanie do specyficznych wymagań klientów.
Na targach Agritechnica 2023 firma NSK zaprezentuje także szereg innych innowacyjnych łożysk przeznaczonych dla branży rolniczej, produkowanych głównie w fabryce Neuweg w Munderkingen w Niemczech. Fabryka ta, założona w 1954 r. przez uznanego producenta sprzętu rolniczego i przejęta przez NSK w 1990 r., posiada szczególnie elastyczne zaplecze produkcyjne. Pozwala to na wysoko wydajne wytwarzanie nawet małych partii łożysk tocznych dostosowanych do indywidulanych potrzeb klientów.
»Mamy kilkadziesiąt lat doświadczenia i wiedzy na temat warunków pracy łożysk tocznych w maszynach rolniczych« – podkreśla Gregory Paczek, Agricultural Technology Industry Manager
w firmie NSK. »Odwiedzający targi Agritechnica przekonają się, że nie mamy sobie równych we wspieraniu producentów OEM z branży rolniczej pod kątem opracowywania nowych
i zrównoważonych rozwiązań.«
Zdjęcie 1) Piasty Agro NSK, wyposażone w solidne łożyska kulkowe skośne przenoszące duże siły osiowe i przechylające, posiadają skuteczne uszczelnienie i połączenie kołnierzowe do bezpośredniego montażu na maszynie

Picture 2): The FarmDroid FD20 uses NSK’s 6004 series precision deep-groove ball bearings with DDU seal on both sides to prevent the ingress of contamination in harsh operating conditions. Photo: FarmDroid

Picture 3): NSK Agri Disc Hubs feature large angular contact ball bearings to accommodate high axial and tilting forces, an effective seal and a flange connection for direct machine mounting. Photo: NSK
Udostępnij