Mood, Press, News

O Firmie - 28/06/2023

NSK at EMO Hannover 2023

Jakość i wydajność śrub kulowych NSK, od wielu dziesięcioleci doceniana na globalnym rynku, spełniają wymagania obrabiarek w zakresie szybkości i precyzji, zapewniając jednocześnie niski poziom szumu i minimalizując zużycie energii. Targi EMO Hannover 2023 (18-23 września) będą stanowić dla firmy NSK dobrą okazję do zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć w tym ważnym obszarze technologicznym. Warto zauważyć, że na stoisku firmy o powierzchni 120 m2 (stoisko C42, hala 7) będzie eksponowanych kilka śrub kulowych debiutujących na wystawie w Europie. 

Prezentowana będzie m.in nowa generacja śrub kulowych NSK dla obrabiarek o wysokiej precyzji. Dzięki redukcji błędów ruchu i wyeliminowaniu skoku tarcia w drugim kwadrancie, śruby kulowe nowej generacji NSK zwiększają produktywność, oferując wykończenie powierzchni wyższej jakości osiągane poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie konieczności dodatkowych operacji polerowania/dogniatania w obróbce form i matryc oraz w innych zaawansowanych zastosowaniach o wysokiej dokładności. Dodatkowo ograniczenie momentu obrotowego napędu umożliwia znaczną oszczędność energii.

Nowa generacja śrub kulowych NSK zapewnia praktycznie eliminację błędów w drugim kwadrancie, co z kolei wyklucza potrzebę kompensacji poprzez regulację parametrów. Zmniejszenie fluktuacji tarcia nawet o 20% przyczynia się również do ograniczenia wysokości pierwszego piku.

Kolejnym nowym rozwiązaniem NSK prezentowanym na stoisku będą niskotemperaturowe śruby kulowe.  Te innowacyjne produkty charakteryzują się niższymi o 45% stratami spowodowanymi tarciem/generowaniem ciepła w porównaniu do standardowych systemów przy tej samej sztywności, co pomaga użytkownikom zachować dokładność pozycjonowania.
Nowe niskotemperaturowe śruby kulowe przyczyniają się również do zmniejszenia zużycia energii poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie konieczności chłodzenia. Dodatkową korzyścią jest fakt, że przy tej samej sztywności produkt ten oferuje o około 65% niższy dynamiczny moment napięcia wstępnego niż produkty standardowe.

Inną nowość firmy na targach będzie stanowić śruba kulowa HTF o bardzo długiej żywotności przeznaczona do użytku w napędach przenoszących duże obciążenia. Ta innowacyjna seria produktów zapewnia nawet dwukrotnie dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi śrubami kulowymi, głównie dzięki optymalizacji rozkładu obciążenia w różnych obszarach obwodu kuli. Nowa seria produktów ogranicza zużycie zasobów dzięki bardzo długiemu okresowi eksploatacji i zmniejszeniu rozmiarów maszyn, stanowiąc idealny wybór dla coraz bardziej popularnych, w pełni elektrycznych wariantów takich maszyn jak wtryskarki i serwoprasy.

Na targach EMO NSK przedstawi rozszerzenie swojej rodziny produktów HTF o bardzo długiej żywotności w postaci serii S-HTF, która wykorzystuje zastrzeżoną przez firmę technologię Tough Steel, opracowaną pod kątem zastosowań narażonych na ciężkie obciążenia i wysoki poziom zanieczyszczeń. Oferując około 2,2 razy większą trwałość zmęczeniową i do 1,8 razy większą obciążalność niż rozwiązania standardowe, seria ta jest pierwszym na świecie zastosowaniem śrub kulowych wykorzystujących technologię Tough Steel.

Na stoisku firma NSK będzie promować również śruby kulowe o wysokiej wytrzymałości, charakteryzujące się specjalną obróbką powierzchni bieżni, która ogranicza zużycie, co pozwala uzyskać dłuższe okresy międzyobsługowe, nawet w zastosowaniach wymagających krótkich skoków. Firma zaprezentuje również swoje kompaktowe śruby kulowe o wysokiej prędkości
i niskim poziomie szumu, spełniające wymagania normy DIN, które zapewniają odpowiedni zakres wymiarów i klas tolerancji dla europejskiego rynku obrabiarek.

Kolejnymi produktami eksponowanymi na targach EMO będą prowadnice liniowe,
w szczególności nowa seria DH/DS o długiej żywotności, która zapewnia ponad dwukrotnie dłuższy przebieg roboczy niż standardowa seria NH/NS japońskiego producenta. Firma NSK zaprezentuje również sprawdzone prowadnice rolkowe serii RA z uszczelnieniami o wysokiej odporności na zapylenie, które zapobiegają wnikaniu zanieczyszczeń.

Łożyska NSK prezentowane na targach EMO obejmą serię ultraszybkich łożysk kulkowych skośnych ROBUSTDYNA o dużej obciążalności. Zastosowanie po raz pierwszy na rynku europejskim większych kulek łożyskowych zwiększa maksymalną obciążalność nawet o 15%
w stosunku do rozwiązania poprzedniej generacji.

Kolejną nowością przedstawioną na targach będzie smar ROBUSTGRD NSK, który zwiększa odporność na zatarcie, stanowiąc optymalne rozwiązanie do łożysk wrzecion o wysokiej prędkości.

Odwiedzający stoisko będą mogli również zapoznać się z koszykiem SURSAVE (TSR) do łożysk kulkowych skośnych, który zmniejsza zużycie energii oraz ogranicza temperaturę pracy, wibracje
i szum podczas użytkowania we wrzecionach obrabiarek. Gama superprecyzyjnych łożysk NSK
i łożysk szybkobieżnych do silników uzupełni asortyment dla obrabiarek, obok cienkościennych łożysk kulkowych skośnych do robotów.

NSK S-HTF series is the world’s first ball screw application involving Tough Steel technology

Zdjęcie 1) Seria NSK S-HTF to pierwsze na świecie zastosowanie śrub kulowych wykorzystujące technologię Tough Steel

Czytaj więcej >>

NSK high-durability ball screws feature a special surface treatment on the raceway that supresses wear

Zdjęcie 2) Śruby kulowe NSK o wysokiej wytrzymałości posiadają specjalną obróbkę powierzchni bieżni, która zmniejsza ogólne zużycie


Czytaj więcej >>

NSK DIN-standard ball screws ensure dimensional and tolerance class suitability for European machine tool applications

Zdjęcie 3) Śruby kulowe zgodne ze standardem DIN firmy NSK zapewniają odpowiedni zakres wymiarowy oraz klasę tolerancji dla obrabiarek na rynku europejskim

Czytaj więcej >>

The new NSK DH/DS series delivers over twice the running distance of the company’s conventional NH/NS linear guides

Zdjęcie 4) Nowa seria NSK DH/DS oferuje ponad dwukrotnie większy przebieg roboczy niż standardowe prowadnice liniowe NH/NS japońskiej firmy

Czytaj więcej >>

NSK’s ROBUSTDYNA bearings use larger bearing balls that boost maximum load capacity by up to 15%

Zdjęcie 5) Nowe łożyska NSK ROBUSTDYNA wykorzystują większe kulki, które podnoszą maksymalną obciążalność nawet o 15%

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów